Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, MSP430FR2433, C-GANG, MSP430FR2676, MSP-FET, CAPTIVATE-FR2633
器件型号: MSP430FR2676
Thread 中讨论的其他器件: C-GANG、 MSP-FET、CAPTIVATE-FR2676 、MSP430FR2433、 CAPTIVATE-FR2633
您好、
请确认您曾经使用过带有外部电源用例的 C-GANG。
根据 MSP430FR2676 的数据表、有以下图和信息。
“此外、MSP-FET 和 MSPFET430UIF 接口模块以及 MSP-GANG 都具有 VCC 检测功能、如果使用此功能、则需要 替代连接(使用引脚 4、而不是引脚 2)。 VCC 检测功能可检测 目标板上的本地 VCC(即电池或其他本地电源)并相应地调节输出信号“
我知道用户可以从上面为 MSP-GANG 选择内部电源(使用引脚 2)和外部电源(使用引脚 4)。
但是、我不确定我们是否可以对 C-GANG 使用 TI 目前推荐的相同配置。
这一问题的背景如下。
*对于 C-GANG ,客户遇到与 MSP430FR2676 上的 JTAG 和 SBW 访问相关的问题
使用外部电源用例时、请使用“CAPTIVATE-FR2676“)。
(他们在使用 MSP-GANG 时不会出现相同的问题。)
由于我们无法找到与上述类似的数字/信息、因此您能否评论您是否曾评估过“外部电源+ C-gang “用例?
此致、