请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
消费者打算将430中的数据从10转换为二进制,并将其放入数组中。 以下函数在 C 语言编辑器中可用,但参数在 CCS 中查看,阵列无论如何为0。 客户还定义了一个额外的方程式:e=n+i;结果也是0。

在以下程序中,seu [i]数组已分配,可以在表达式中找到,但 j 变量仍为0。 客户想知道为什么会这样。

请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃