This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:阵列问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079655/msp430f5529-array-issue

部件号:MSP430F5529

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

消费者打算将430中的数据从10转换为二进制,并将其放入数组中。 以下函数在 C 语言编辑器中可用,但参数在 CCS 中查看,阵列无论如何为0。 客户还定义了一个额外的方程式:e=n+i;结果也是0。

在以下程序中,seu [i]数组已分配,可以在表达式中找到,但 j 变量仍为0。 客户想知道为什么会这样。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当编译器优化器发现操作结果从未使用时,它将删除代码。 就像你的变量“j”一样。 分配后不使用该代码,因此不需要生成代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    大卫上面说的是正确的。 对于此类测试,您可以将优化设置为“0”/“无”,您应该会看到结果。 您还可以声明所涉及的数组和变量也是“易失性”。