This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用焊接在TSSOP-28中断板上的TI-MSP430i2020表面安装,我正在尝试使用代码编写器和MSP-FETFlash将基本样本BlankLED程序编程到板上,并且我一直遇到以下错误:
MSP430:文件加载器:验证失败:地址0xC000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
MSP430:Gel:文件:C:\Users\Mackenzie\workspace_v7\test\Debug\test.out:发生数据验证错误,文件加载失败。
我还不能对此微控制器进行编程,但我已经在中断板上对其它微控制器进行编程,并使用相同的设置焊接到PCB上。 在调试模式下,我能够断开并重新连接目标微控制器,并且能够查看内存中所有内容的值,但每当我尝试更改值或对微控制器重新编程时,我都无法对其进行编程。 我有一个47kOhm电阻器连接到Vcc,一个2.2nF电容器连接到RESET/SBWTDIO线路的输入端接地。
任何帮助都将受到高度赞赏,这是我第一次使用MSP430系列,我不确定出了什么问题。
当我卸下电容器时,错误发生变化,我看到错误:
MSP430:在长度0x26的第0页0xc000处写入内存块时出现问题:无法擦除设备内存
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0xC000失败
MSP430:Gel:文件:C:\Users\Mackenzie\workspace_v7\test\Debugg\test.out:加载失败。
我当前在主板上的连接是:
MSP_FET MSP430I2020
TDO/TDI RST/SBWTDIO
VCC_TOOL VCC
TCK 测试/SBWTCK
接地 DVSS
我在TDO/TDI线路和VCC,.1uF和10uF电容之间有一个47k电阻器,它们将VCC接地,并且将TDO/TDI连接到接地的电容器已被移除。
您好Vikas:
我对TEST/SBWTCK和RST/SBWTDIO没有任何上限。 我将 测试/SBWTCK和RST/SBWTDIO连接上的MSP-FET布线减少到大约3英寸。
主板上这些针脚的连接如下所示:
AVSS—接地
ROSC—接地
DVSS—接地
VCC - 3.3V
VCORE -无连接。
我以前在一个主板上尝试过此操作,但出现了完全相同的错误信息。
此致,
Mackenzie