主题中讨论的其他部件: MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用焊接在TSSOP-28中断板上的TI-MSP430i2020表面安装,我正在尝试使用代码编写器和MSP-FETFlash将基本样本BlankLED程序编程到板上,并且我一直遇到以下错误:
MSP430:文件加载器:验证失败:地址0xC000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
MSP430:Gel:文件:C:\Users\Mackenzie\workspace_v7\test\Debug\test.out:发生数据验证错误,文件加载失败。
我还不能对此微控制器进行编程,但我已经在中断板上对其它微控制器进行编程,并使用相同的设置焊接到PCB上。 在调试模式下,我能够断开并重新连接目标微控制器,并且能够查看内存中所有内容的值,但每当我尝试更改值或对微控制器重新编程时,我都无法对其进行编程。 我有一个47kOhm电阻器连接到Vcc,一个2.2nF电容器连接到RESET/SBWTDIO线路的输入端接地。
任何帮助都将受到高度赞赏,这是我第一次使用MSP430系列,我不确定出了什么问题。