This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2020:编程UC时,0xC000处的验证失败

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572184/ccs-msp430i2020-verification-failure-at-0xc000-when-programming-uc

部件号:MSP430I2020
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用焊接在TSSOP-28中断板上的TI-MSP430i2020表面安装,我正在尝试使用代码编写器和MSP-FETFlash将基本样本BlankLED程序编程到板上,并且我一直遇到以下错误:

MSP430:文件加载器:验证失败:地址0xC000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
MSP430:Gel:文件:C:\Users\Mackenzie\workspace_v7\test\Debug\test.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

我还不能对此微控制器进行编程,但我已经在中断板上对其它微控制器进行编程,并使用相同的设置焊接到PCB上。 在调试模式下,我能够断开并重新连接目标微控制器,并且能够查看内存中所有内容的值,但每当我尝试更改值或对微控制器重新编程时,我都无法对其进行编程。 我有一个47kOhm电阻器连接到Vcc,一个2.2nF电容器连接到RESET/SBWTDIO线路的输入端接地。  

任何帮助都将受到高度赞赏,这是我第一次使用MSP430系列,我不确定出了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在调试中收到一个错误,显示“没有0xFFE可用的源”,该错误应该是重置向量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Johanesen:
    您是否可以通过减小重置引脚上的上限值来尝试调试。 您可以首先尝试取下盖子,看看它是否工作正常。 如果不起作用,请共享您的编程连接器连接。

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我卸下电容器时,错误发生变化,我看到错误:  

    MSP430:在长度0x26的第0页0xc000处写入内存块时出现问题:无法擦除设备内存
    MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0xC000失败
    MSP430:Gel:文件:C:\Users\Mackenzie\workspace_v7\test\Debugg\test.out:加载失败。

    我当前在主板上的连接是:

    MSP_FET       MSP430I2020

    TDO/TDI         RST/SBWTDIO
    VCC_TOOL      VCC
    TCK             测试/SBWTCK
    接地            DVSS

    我在TDO/TDI线路和VCC,.1uF和10uF电容之间有一个47k电阻器,它们将VCC接地,并且将TDO/TDI连接到接地的电容器已被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Johanesen:
    根据您的描述,您正在使用工具电源运行代码。 检测到您的设备,CCS正在尝试用程序写入它。 您的连接正常:

    MSP_FET MSP430I2020

    TDO/TDI (引脚编号1) RST/SBWTDIO
    VCC_TOOL (引脚编号2) VCC
    TCK (引脚编号7) 测试/SBWTCK
    接地 (引脚编号9) DVSS

    希望您不要对TEST/SBWTCK和RST/SBWTDIO有任何限制。尝试缩短从MSP-FET到板的连接线长度。 如何在MSP430i202x上连接以下信号:

    AVSS
    ROSC
    DVSS
    VCC
    VCORE

    您是否在单板或多板上试用过?


    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vikas:

    我对TEST/SBWTCK和RST/SBWTDIO没有任何上限。 我将 测试/SBWTCK和RST/SBWTDIO连接上的MSP-FET布线减少到大约3英寸。

    主板上这些针脚的连接如下所示:

    AVSS—接地
    ROSC—接地
    DVSS—接地
    VCC - 3.3V
    VCORE -无连接。

    我以前在一个主板上尝试过此操作,但出现了完全相同的错误信息。

    此致,

    Mackenzie