This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:有关USS使用EVM430的任何问题- FR6047

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664421/evm430-fr6047-any-questions-about-uss-using-evm430---fr6047

部件号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6047

社区成员,您好!

请允许我确认以下关于USS的问题。

[问题]

(1)接收信号的检测方法
(1)-1

在白皮书的"流量计量超声波技术"中,"绝对TOF测量"中给出了以下陈述。

"绝对TOF将是此阈值与信封之间的恒定偏移,如图8所示。"

如何具体确定跨越封套的阈值?
接收信号需要多少电压?

(1)-2

计算 ΔTOF的过程如何?
例如,第一个 ΔTOF 0是从向上0 -向下0计算的,下一个 ΔTOF 1是从向上1 -向下1计算的,
或者,第一个 ΔTOF 0是从向上0 -向下0计算的,下一个 ΔTOF 1是从向上1 -向下1计算的?


(2)

在使用USS设计中心(GUI)进行 ΔTOF μ s测量期间,有一个线性零件持续几秒钟。
似乎是不采集数据的时候,但这是哪种行为?

下图是一个测量屏幕:


(3)

写入了"高精度时间测量:分辨率小于5 ps",但极限值是多少?
它是否会随 ΔTOF变化?

(4)

绝对TOF突然波动,具体取决于"脉冲启动和ADC捕获"的设置值。
绝对TOF的测量值是否受"脉冲启动和ADC捕获"设置值的影响?

下图是一个测量屏幕:


(5)

根据估计接收信号的到达时间,
"脉冲启动和ADC捕获"应该有多少时间?

例如,如果估计的ABS TOF绝对值为165 μs,
"脉冲启动和ADC捕获"应该有多少时间?


脉冲启动和ADC捕获(μs)之间的11.4 间隙"用户指南第18页" 超声波感应设计中心 "您是如何决定价值的?


(6) 是否有TDC - 1000数据表之类的正时图表


(7)是否可以在同一信道上发送和接收?
例如,起始脉冲是从ch 0_ OUT输出的,并由ch 0_In接收。

此致。
克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克鲁伊夫

    请参阅下面蓝色的答案,如果还有其他问题,请告诉我。

    1-1。 在白皮书的"流量计量超声波技术"中,"绝对TOF测量"中给出了以下陈述。

    "绝对TOF将是此阈值与信封之间的恒定偏移,如图8所示。"

    如何具体确定跨越封套的阈值?  阈值是用户可在固件中配置的指定比率。  20 % 是默认值。  

    接收信号需要多少电压?  MSP430FR6047数据表的表5-38显示了SNR性能,输入电平范围为30mVpp到1000mVpp。  

    1-2。 计算 ΔTOF的过程如何?

    例如,第一个 ΔTOF 0是从向上0 -向下0计算的,下一个 ΔTOF 1是从向上1 -向下1计算的,
    或者,第一个 ΔTOF 0是从向上0 -向下0计算的,下一个 ΔTOF 1是从向上1 -向下1计算的?  我认为您可能会遇到拼写错误,因为两种情况相同。  不管怎样,delta TOF的计算方法如您所示,UP0 - DOWN0,UP1 - DOWN1。   

    2. 使用USS设计中心(GUI)进行 ΔTOF μ m测量时,有一个线性零件持续几秒钟。

    似乎是不采集数据的时候,但这是哪种行为?  是否可以从GUI提供配置文件?  这可能是因为GUI和HID USB接口的测量速率太快。  这不是设备的限制,而是接口的限制。  该设备能够在100Hz的范围内进行测量。  

    3.写了"高精度时间测量:分辨率小于5 ps",但极限值是多少?   您能否提供一些详细信息?  我不确定我是否理解这个问题。

    它是否会随 ΔTOF变化?  否,这不应随增量TOF而变化。  分辨率取决于系统的信噪比(SNR),ADC的精度或位数,根据相关术语计算DTOF时使用的插值算法的精度/精度。 我们根据系统级模拟获得了该值,我们确实采用了上述参数。    

    4.绝对TOF突然波动,具体取决于"脉冲启动和ADC捕获"的设置值。
    绝对TOF的测量值是否受"脉冲启动和ADC捕获"设置值的影响?  这些跳跃是不可预料的。  请发送您的USS设计中心GUI配置文件,我们可以对其进行分析。

    5. 估计收到信号的到达时间,

    "脉冲启动和ADC捕获"应该有多少时间?

    例如,如果估计的ABS TOF绝对值为165 μs,
    "脉冲启动和ADC捕获"应该有多少时间?  一般而言,低于ABS TOF 3-5us是可接受的。  160US对于您的165us信号很好。   


    脉冲启动和ADC捕获(μs)之间的11.4 间隙"用户指南第18页" 超声波感应设计中心 "您是如何决定价值的?  这取决于传感器之间的距离。  中音的距离/速度。

    6. 是否有 TDC - 1000数据表之类的计时表?  我们的GUI显示了其中一些计时,但不包括RX计时。  我们将了解如何将此类计时表添加到设计中心用户指南中。  感谢您的反馈!

    7.  是否可以在同一信道上发送和接收?
    例如,起始脉冲是从ch 0_ OUT输出的,并由ch 0_In接收。  
    是的,但这需要修改应用程序软件以确保计时正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    感谢您提供信息。

    > 3. 写入了"高精度时间测量:分辨率小于5 ps",但极限值是多少?
    >您能提供一些详细信息吗? 我不确定我是否理解这个问题。

    如果英语有一些错误,我想道歉。

    在数据表p 1"小于5 ps的高精度时间测量分辨率"中。

    写入了“<5 ps”,但是否有限制值?

    例如,100 ns?
    10 ns?

    感谢您的合作。
    此致,

    克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请让我再确认以下问题。
    ~~~~

    • 2.使用USS设计中心(GUI)进行 ΔTOF μ m测量时,有一个线性零件持续几秒钟。
    • 似乎是不采集数据的时候,但这是哪种行为? 是否可以从GUI提供配置文件? 这可能是因为GUI和HID USB接口的测量速率太快。 这不是设备的限制,而是接口的限制。 该设备能够在100Hz的范围内进行测量。

    我附加了以下配置文件(USSConfig.xml)。
    您能否检查屏幕之类的现象是否重现?

    另外,在GUI上,我应该将“UPS 0 to UPS 1 Gap”设置为20毫秒(50 Hz)或更长时间吗?
    即使将其设置为20 ms (50 Hz)或更长时间,也无法改善。
    ~~~~

    • 4.绝对TOF突然波动,具体取决于"脉冲启动和ADC捕获"的设置值。
    • 绝对TOF的测量值是否受"脉冲启动和ADC捕获"设置值的影响? 这些跳跃是不可预料的。 请发送您的USS设计中心GUI配置文件,我们可以对其进行分析。

    请检查配置文件(USSConfig.xml)以重现该现象吗?
    如果您知道,请告诉我出现这种现象的原因以及如何改善这种现象。
    重现此现象的GUI和MSP版本如下。

    GUI:1.70 .00.04
    msp:USSLib_01_40_00_03
    ~~~~
    此外,请让我确认下一个新问题。

    [新问题]
    (一)

    我确认了对以下E2E线程的这一评论。
    e2e.ti.com/.../66.8157万

    • 是的,您可以使用函数发生器来提供信号。 您可以使用GPIO触发FG。 J5和J6上有可用的GPIO可供您使用。 请确保信号保持在800mVpp的限制范围内,如数据表的表5-41所示。

    您能告诉我使用信号发生器的具体测量方法吗?
    ~~~~
    (二)

    "体积流量"使用哪种计算公式?
    根据SLAU 732 P.19,有一个计算体积流速的公式,但单位是m / s,它看起来像是计算流速的公式。

    此致,

    克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,尚未创建配置文件(USSConfig.xml)。

    以下是配置文件:

    e2e.ti.com/.../USSConfig.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否对此主题有任何更新?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否对此主题有任何更新?

    此致。
    Criujff