Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6047
社区成员,您好!
请允许我确认以下关于USS的问题。
[问题]
(1)接收信号的检测方法
(1)-1
在白皮书的"流量计量超声波技术"中,"绝对TOF测量"中给出了以下陈述。
"绝对TOF将是此阈值与信封之间的恒定偏移,如图8所示。"
如何具体确定跨越封套的阈值?
接收信号需要多少电压?
(1)-2
计算 ΔTOF的过程如何?
例如,第一个 ΔTOF 0是从向上0 -向下0计算的,下一个 ΔTOF 1是从向上1 -向下1计算的,
或者,第一个 ΔTOF 0是从向上0 -向下0计算的,下一个 ΔTOF 1是从向上1 -向下1计算的?
(2)
在使用USS设计中心(GUI)进行 ΔTOF μ s测量期间,有一个线性零件持续几秒钟。
似乎是不采集数据的时候,但这是哪种行为?
下图是一个测量屏幕:
(3)
写入了"高精度时间测量:分辨率小于5 ps",但极限值是多少?
它是否会随 ΔTOF变化?
(4)
绝对TOF突然波动,具体取决于"脉冲启动和ADC捕获"的设置值。
绝对TOF的测量值是否受"脉冲启动和ADC捕获"设置值的影响?
下图是一个测量屏幕:
(5)
根据估计接收信号的到达时间,
"脉冲启动和ADC捕获"应该有多少时间?
例如,如果估计的ABS TOF绝对值为165 μs,
"脉冲启动和ADC捕获"应该有多少时间?
脉冲启动和ADC捕获(μs)之间的11.4 间隙"用户指南第18页" 超声波感应设计中心 "您是如何决定价值的?
(7)是否可以在同一信道上发送和接收?
例如,起始脉冲是从ch 0_ OUT输出的,并由ch 0_In接收。
此致。
克鲁伊杰夫