This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5.9691万:BSL未响应

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581491/ccs-msp430fr59691-bsl-is-not-responding

部件号:MSP430FR5.9691万
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我对BSL有问题。  

MSP430肯定会进入BSL模式,因为BSL I2C地址已得到确认。 我使用的是软件条目,而不是硬件条目。

但不幸的是,BSL从未发送响应。 例如,我尝试了命令Tx BSL Version,该命令在不发送密码的情况下工作。  

但正如您所看到的,尽管地址已被确认,但没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    TX BSL版本命令受密码保护,如果尚未发送密码,则会失败。 您似乎也没有发送正确的校验和值CKL和CKH。 我建议您查看BSL用户指南(SLAU550),并将MSP-FET与BSL-脚本工具一起使用,以评估MSP430FR5.9691万 BSL解决方案。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,校验和值不正确,现在我在发送TX BSL版本命令时得到A答案。

    n´t问题是无法解锁BSL。 我尝试发送默认密码(0xFF 32次),MSP执行批量擦除,当我再次发送密码时,将再次执行批量擦除。

    我还尝试了BSL-Scitper工具,我得到了这个

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获得正确的TX BSL版本命令答案是一个良好的开始,请确保您使用的数据包与SLAU550的4.4 .3.2 一节中所示的数据包完全相同。 来自BSL-Scriptter的未知ACK值表示MSP-FET与目标设备之间的连接不正确。 VCC (MSP-FET引脚2),GND (9),TEST (8),RST (11),SDA (12), 和SCL(10)均应在SDA/SCL上与上拉电阻器连接,并2.2 在RST上与47千欧上拉电阻器和1/RST上的下拉电阻器连接。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。 我自己发现了这个错误。 它是一个n´t的校验和,也是一个错误的长度字节。 我混合了十进制和十六进制。 太可惜了……

    但要知道一切正常。