Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5.9691万 主题中讨论的其他部件: MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对BSL有问题。
MSP430肯定会进入BSL模式,因为BSL I2C地址已得到确认。 我使用的是软件条目,而不是硬件条目。
但不幸的是,BSL从未发送响应。 例如,我尝试了命令Tx BSL Version,该命令在不发送密码的情况下工作。
但正如您所看到的,尽管地址已被确认,但没有响应。