This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430、用于生成250nS 宽的脉冲、并且它们之间具有10uS 的脉冲。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049404/msp430-for-generating-pulses-that-are-250ns-wide-and-have-10us-between-them

主题中讨论的其他器件:MSP430F5172

大家好、

你好。

我们的客户希望使用 MSP430生成250nS 宽的脉冲、并且脉冲之间的脉冲间隔为10uS。 他们唯一可以看到的方法是使用计时器/计数器模块。 他的问题是、较慢的 MCLK 速度(最大24MHz)不会允许足够的分辨率以任何精度产生该脉冲。 这是可行的吗?

他们认为他们需要一个速度最快的 MCLK。 下面是他们需要生成的脉冲序列的其他详细信息-"它从每个250nS 宽的2个脉冲开始、间隔为250nS。 然后根据模式在10uS 或14uS 内保持低电平、然后再生成2个脉冲。 只要用户按下按钮、此操作就会继续。"

他们可以使用任何推荐的 MSP430吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通常10ns 的时间跨度需要100MHz 的时钟、而任何 MSP430的运行速度都不会超过25MHz。

    这可能是 TimerD 的应用、它出现在一些 F5系列中(例如 MSP430F5172)。 TimerD 具有一个高达256MHz 或4ns 分辨率的乘法器(PLL 时钟)。 您必须仔细阅读 F5系列用户指南(SLAU208Q)第19章、以确保它能够生成看起来较为复杂的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="47378" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049404/msp430-for-generating-pulses-that-are-250ns-wide-and-have-10us-between-them/3882701 #3882701"]是的,通常10ns 的范围需要100MHz 的时钟,而任何一个 MSP430的运行速度都不会超过25MHz。

    我的问题是脉宽为250纳秒、脉冲间隔为250纳秒、10微秒或14微秒。

    即、4MHz 的时钟应足以作为时基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我现在要清洁我的眼镜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了便于说明、使用4MHz MCLK 时、计时器/计数器模块只需2次即可创建250nS 脉冲。 模块是否足够准确、不会错过计数?

    此外、是否没有与模块相关的开销? 如果创建脉冲甚至有一个与指令周期开销相关的指令周期、它们将不再符合规范。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对它的看法略有不同:

    "它从每250nS 宽的2个脉冲开始、间隔为250nS。 然后根据模式在10uS 或14uS 内保持低电平、然后再生成2个脉冲。"

    始终有两个间隔为250ns 的250ns 脉冲、然后您在重复之前有10或14us 的延迟。 我认为这两个250ns 脉冲将是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="301692" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049404/msp430-for-generating-pulses-that-are-250ns-wide-and-have-10us-between-them/3885563 #3885563"]我认为这两个250ns 脉冲将是问题所在。

    我同意、如果尝试使用 TIMER_A 或 TIMER_B 来生成脉冲、那么两个250ns 脉冲将会有问题。 通过查看用户指南、无法找到在每个定时器周期的比较输出上获取多个脉冲的方法。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049404/msp430-for-generating-pulses-that-are-250ns-wide-and-have-10us-between-them "]他们唯一可以看到的方法是使用计时器/计数器模块。

    USCI SPI 模式被描述为允许持续发送和接收操作

    也许 SPI 模块可被配置为主控模式、其中 UCxSOMI 被用来根据写入 发送缓冲器 uC xTXBUF 的字节来生成脉冲流。 如果软件阻止 发送缓冲区变空、从而允许生成脉冲流。

    当 SPI 时钟为4MHz 时、软件将有2微秒时间将下一个字节写入发送缓冲器。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049404/msp430-for-generating-pulses-that-are-250ns-wide-and-have-10us-between-them/3885540 #3885540"]如果创建脉冲甚至有一个与指令周期开销相关的指令周期,则它们将不再符合规范。

    除了生成脉冲之外、软件还需要执行多少工作?

    例如、是否有其他中断需要处理、或者软件是否可以紧密循环以生成脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家!

    我将指导客户使用此主题、以便他们能够更好地解释他们的用例。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我是"客户"、对生成该波形感兴趣。 波形如下所示。 脉冲宽度为250nS、AZ 脉冲下降沿之间为10uS 或14uS。 EL 脉冲下降沿始终相隔12uS。 对于 AZ 和 EL、每对脉冲均由~66uS 隔开。 每组8个脉冲涵盖~2ms。   

    我想象中使用 MSP430计时器/计数器模块来生成这些脉冲。 但是、由于 MCLK 仅为24MHz、我不确定我是否会从模块中获得足够的精度来创建该波形。 显然、我无法使用 GPIO 来实现这一点、因为指令周期时间太长(我认为...)。

    评论?

    Thx、

    Todd   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="259117" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049404/msp430-for-generating-pulses-that-are-250ns-wide-and-have-10us-between-them/3886950 #3886950">但是、由于 MCLK 仅为24MHz、我不确定模块是否能获得足够的精度来创建此波形。 [/报价]

    您能否提供一个指向波形图片来源的文档的链接?

    这是为了提供有关创建波形所需的时序精度的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、很抱歉、我无法共享该文档。 但是、我可以评论脉冲的精度。 宽度必须小于300nS。 上升时间必须小于75nS、下降时间必须小于150nS。