Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, MSP430F5257
主题中讨论的其他器件: MSP430F5257
大家好、
我想了解 需要进行哪些更改才能从 MSP430F5247更改为 MSP430F5257。
客户是否需要同时更改硬件和软件?
谢谢、
康妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, MSP430F5257
大家好、
我想了解 需要进行哪些更改才能从 MSP430F5247更改为 MSP430F5257。
客户是否需要同时更改硬件和软件?
谢谢、
康妮
尊敬的康妮:
下面是一张图表、对这两款器件进行了简要比较-这两款器件都属于同一器件系列(来自 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/msp430-micrcontrollers/products.html):)
MSP430F5257 |
MSP430F5247 |
||
|---|---|---|---|
| 功能 | 实时时钟 | 实时时钟 | |
| ADC | 10位 SAR | 10位 SAR | |
| 非易失性存储器(KB) | 128 | 64 | |
| USB | 否 | 否 | |
| 特殊 I/O | 1.8V I/O | ||
| GPIO 引脚(#) | 53. | 53. | |
| 频率(MHz) | 25 | 25 | |
| RAM (KB) | 16. | 8. | |
| ADC 通道数 | 10. | 10. | |
| UART | 4. | 2. | |
| I2C 的数量 | 4. | 2. | |
| SPI | 8. | 4. | |
| 比较器通道(#) | 8. | 8. | |
| 约 价格(美元) |
1.990美元 | 1ku
|
1.710美元 | 1ku
|
您是否正在尝试在两个器件之间实现特定功能?您能否进一步了解电路板的用途? 可能需要对实施进行特定的更改。
尊敬的 Amruta:
我想知道这是否是引脚对引脚的替换、而无需更改硬件。 MSP430F5247/9 都缺货、所以我正在尝试寻找一个只需最少改动的替代方法。 仅基于简要概述、我无法判断需要进行何种更改。
您能否告知是否需要更改硬件/软件才能从 F5247更改为 F5257?
谢谢、
康妮
尊敬的康妮:
假设您正在比较两个板的64引脚 RGC 封装、您可以从下面数据表的屏幕截图中看到它们是相似的;但是、有一些差异需要注意:
F5247的引脚图:

F5257的引脚图: