This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5247:替换为 MSP430F5257

Guru**** 2782315 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, MSP430F5257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017790/msp430f5247-to-msp430f5257-replacement

器件型号:MSP430F5247
主题中讨论的其他器件: MSP430F5257

大家好、

我想了解 需要进行哪些更改才能从 MSP430F5247更改为 MSP430F5257。

客户是否需要同时更改硬件和软件?

谢谢、

康妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    下面是一张图表、对这两款器件进行了简要比较-这两款器件都属于同一器件系列(来自 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/msp430-micrcontrollers/products.html):)

    MSP430F5257

    MSP430F5247

    功能 实时时钟 实时时钟
    ADC 10位 SAR 10位 SAR
    非易失性存储器(KB) 128 64
    USB
    特殊 I/O 1.8V I/O
    GPIO 引脚(#) 53. 53.
    频率(MHz) 25 25
    RAM (KB) 16. 8.
    ADC 通道数 10. 10.
    UART 4. 2.
    I2C 的数量 4. 2.
    SPI 8. 4.
    比较器通道(#) 8. 8.
    约 价格(美元)
    1.990美元 | 1ku
    1.710美元 | 1ku

    您是否正在尝试在两个器件之间实现特定功能?您能否进一步了解电路板的用途? 可能需要对实施进行特定的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    我想知道这是否是引脚对引脚的替换、而无需更改硬件。 MSP430F5247/9 都缺货、所以我正在尝试寻找一个只需最少改动的替代方法。 仅基于简要概述、我无法判断需要进行何种更改。

    您能否告知是否需要更改硬件/软件才能从 F5247更改为 F5257?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    假设您正在比较两个板的64引脚 RGC 封装、您可以从下面数据表的屏幕截图中看到它们是相似的;但是、有一些差异需要注意:

    • F5257没有针对 TB0的引脚输出(请见 P7.0 - P7.5)、这有可能影响 PWM 输出应用等 但是、可以使用 TB0进行端口映射。
    • F5257上以蓝色突出显示的引脚由 DVIO 供电、这意味着它们的最大电压为1.8V。 如果 之前在 F5247上使用这些引脚、可能需要对您使用的引脚进行一些更改。

    F5247的引脚图:

    F5257的引脚图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    这是很好的信息! 感谢您进一步深入探讨这个问题。 如果客户对切换感兴趣、我可能会跟进更多有关端口映射的问题。