主题中讨论的其他器件:Energia
您好!
我正在尝试将 MSP430与 Energia 结合使用。 我的计算机是 Microsoft Surface Pro。
当我将电路板连接到 USB 端口时、我看到以下 LED 活动:
-最初绿色 LED (USB 端口旁边)亮起
-然后、红色 LED (LED1)和绿色 LED (LED2)切换
最终、红色 LED 会在打开和关闭之间不断切换。
当我运行"闪烁"程序时、它会向我显示以下消息:
错误:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
所选串行端口
不存在或您的电路板未连接
当我转到 tools->port 时,它将显示为灰色,并且无法打开端口
我在2块电路板和2块 PC 上进行了该实验。 他们都不起作用。
请帮帮我。