This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888888/msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我正在尝试将 MSP430与 Energia 结合使用。 我的计算机是 Microsoft Surface Pro。

当我将电路板连接到 USB 端口时、我看到以下 LED 活动:

-最初绿色 LED (USB 端口旁边)亮起

-然后、红色 LED (LED1)和绿色 LED (LED2)切换  

最终、红色 LED 会在打开和关闭之间不断切换。

当我运行"闪烁"程序时、它会向我显示以下消息:

错误:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

所选串行端口
不存在或您的电路板未连接

当我转到 tools->port 时,它将显示为灰色,并且无法打开端口

我在2块电路板和2块 PC 上进行了该实验。 他们都不起作用。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faramarz、

    我首先想到的是、您似乎没有在 PC 端找到正确的驱动程序。 您是否曾检查是否安装了正确的驱动程序?

    您可以在以下位置找到适用于 Windows 的最新驱动程序: http://www.ti.com/tool/MSPDS 和 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您是否不希望"开箱即用"体验即使没有驾驶员也能正常工作? 这就是 launchpad 的用户指南所说的内容。

    当我连接到 USB 时、它不会添加任何新的 MSC、HID 或大容量存储设备。

    我是否需要执行任何特殊操作才能在 PC 上查看器件?

    2) 2)要回答有关驱动程序的问题:我甚至在计算机上安装了"CCS"。 它是否未在正确的位置自动安装所有驱动程序?

    我应该检查哪些文件夹以确保驱动程序已正确安装?

    我是否可以拨打任何电话号码以获得技术支持?

    如果是、您的工作时间是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我使用 CCS 标识我的 MSP Launchpad、正如您从下面的2个屏幕截图中看到的、它的响应如图所示。

    另请参见第三个附件、该附件是连接到 USB 端口时电路板的图片。

    时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是设备管理器的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Faramarz、

    让我尝试回到您的问题。 您可能遇到了两个问题:

    开箱即用演示不适合您。

    2.您无法通过当前设置更新程序。

    我假设对于第一个问题、开箱即用演示可能会被清除、或者无法为您的 LaunchPad 进行良好的编程。 因此、让我们首先研究第二个问题、并尝试对开箱即用演示进行重新编程。

    从您提供的快照中、您似乎没有适用于板载 eZ-FET Lite 的驱动程序、因为"端口"类别中没有适当的项目。 您能否尝试安装此 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html 、先再试一次?

    正确安装驱动程序后、您应该能够看到以下内容:

    然后、您可以尝试对开箱即用演示进行重新编程、如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    对于技术支持、不确定您是否可以与您的帐户销售代表联系。 如果没有销售团队/人员为您的帐户/公司服务、我认为此论坛是解决所有问题的最有效方式。

    此致、

    哈里