This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:ADC Veref+和 Veref-以及通道输入

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896387/msp430fr2476-adc-veref-and-veref--and-channel-input

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我计划使用数据表中的 Veref+和 Veref- ADC 输入、我找不到外部 ADC 通道或 Verefs 可接受值范围的规格。  

Veref+是否能够提供 DVCC 值? 如果使用内部 ADC 缓冲器该怎么办?

Veref 是否能够提供 DVSS 值?

如果 Veref-设置为 DVCC 和 DVSS 之间的值、并且通道输入低于 Veref-、是否会发生损坏? ADC 结果是否为零或未知?

通道输入的输入范围规格是多少?

根据数据表、Veref+的多路复用引脚也是 A0、Veref-也是 A2 (尽管表4-2、信号说明中存在差异)。 对转换序列进行编程时、ADC 始终递减到 A0。 如果使用 Veref+和 Veref-、A0和 A2转换的预期结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也找不到相关信息。 我已咨询相关 同事。 请稍候片刻。

    有关 Veref+和 Veref-的规格、请先参阅 FR5994规格。

    对于所有模拟引脚的输入范围:

    对于您的最后一个问题、这取决于您的参考。 您也可以参阅此文档:http://www.ti.com/lit/an/slaa890/slaa890.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是最好的可用选项、那么这就是我要使用的选项。 感谢您的回答。

    一路往下看、我试图找到 JTAG 调试探针。 TI 产品提供的支持 MSP430的产品并不多。 XDS110及更高版本不支持 MSP430器件。 TI 不再推荐 XDS100。 在构建电路板时、除了 LaunchPad 之外、还有什么要做的? 在 TI 文档中找不到任何参考。 我将需要挖掘我的旧 MSP430-FET-UIF 来对 MSP430FR2476进行编程。 可以用吗? 在我没有答案之前、无法继续项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再多想一想调试探针,我想我可以使用一个 LaunchPad 并将其跳转到我的板上。 也许这正是 TI 的目标。 我希望它能够支持 MSP430器件 JTAGs 的"链接"。 我将在一个电路板和一个 CC 器件上有六个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回来了。 我想您可以参阅 FR5994数据表、但实际上、它是 一个差分输入 ADC。 其规格略有不同(有1.2V 限制)、但它将帮助您了解 FR2xxx 上的 ADC。

    有关调试探针、请参阅以下文档:e2e.ti.com/.../7633.MSP-Debugger-Guide.pdf

    我建议您使用 eZ-FET 或 MSP-FET 对器件进行编程。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的建议。 我将查看您引用的文档以及调试探针。您已经获得了很大帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。