主题中讨论的其他器件: MSP-FET
我计划使用数据表中的 Veref+和 Veref- ADC 输入、我找不到外部 ADC 通道或 Verefs 可接受值范围的规格。
Veref+是否能够提供 DVCC 值? 如果使用内部 ADC 缓冲器该怎么办?
Veref 是否能够提供 DVSS 值?
如果 Veref-设置为 DVCC 和 DVSS 之间的值、并且通道输入低于 Veref-、是否会发生损坏? ADC 结果是否为零或未知?
通道输入的输入范围规格是多少?
根据数据表、Veref+的多路复用引脚也是 A0、Veref-也是 A2 (尽管表4-2、信号说明中存在差异)。 对转换序列进行编程时、ADC 始终递减到 A0。 如果使用 Veref+和 Veref-、A0和 A2转换的预期结果是什么?