请所有阅读此内容的人不要回答增加您的社交积分。 你可能会被私刑... 只说...
通用 MSP430x2xx 用户手册 PA538指出、对于 ADC10、可能的触发器为:
:•ADC10SCbit
•Timer_A 输出单元1
•Timer_A 输出单元0
•Timer_A 输出单元2
MSP430G2553有两个定时器 TA3_0和 TA3_1、每个都有四个可能的事件:
计时器溢出
-CCR0捕获或输出等效计时器值。
-CCR1捕获或输出相等的计时器值。
-CCR2捕获或输出等效计时器值。
这些示例显示了 ADC10的8个可能触发源和3个可能的触发源。
同一用户指南说明了查看特定器件数据表、但我在特定芯片文档中找不到该信息。
ADC10的三个可能触发器中的每个触发器到底连接了什么?
数据表中似乎缺少该信息。
谢谢。