This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:定时器触发的 ADC10触发器设置。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/967740/msp430g2553-adc10-trigger-setting-for-timer-trigger

器件型号:MSP430G2553

请所有阅读此内容的人不要回答增加您的社交积分。 你可能会被私刑... 只说...

通用 MSP430x2xx 用户手册 PA538指出、对于 ADC10、可能的触发器为:

:•ADC10SCbit

•Timer_A 输出单元1

•Timer_A 输出单元0

•Timer_A 输出单元2

MSP430G2553有两个定时器 TA3_0和 TA3_1、每个都有四个可能的事件:

计时器溢出

-CCR0捕获或输出等效计时器值。

-CCR1捕获或输出相等的计时器值。

-CCR2捕获或输出等效计时器值。

这些示例显示了 ADC10的8个可能触发源和3个可能的触发源。

同一用户指南说明了查看特定器件数据表、但我在特定芯片文档中找不到该信息。

ADC10的三个可能触发器中的每个触发器到底连接了什么?

数据表中似乎缺少该信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些代码示例将帮助您更好地了解 ADC 触发源配置。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    这个论坛的帮助充其量也是软弱的。 感谢您努力添加示例文件。 这在回答之前已经检查过。 请注意:如果您检查示例 msp430g2x33_ADC10_12.c、您可能会看到问题在德州仪器内部猖獗。

    请注意 MSP430G2553中不存在 TACCTL0的定义。 这是一个旧示例、即 TI 员工不想"花费时间"修复它、作为许多示例的一个例子、该 CPU 的 define 文件内有一个#define、该文件被转换为使用 TA0CCTL0、因此该示例"不进行中断编译"。 非常差劲,可耻 TI 应认真对待"出生控制"问题、并寻求修复文档!!

    我相信这个例子是可行的、但对我来说是不可行的。 我希望获得包含完整定义的文档或用于这些连接的确切电路的芯片原理图。

    他们从哪里来????  

    再次感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Regis">ADC10已连接的三种可能触发器中的每一种触发器是什么?[/报价]MSP430x2xx系列用户指南(修订版 J) 在  ADC10CTL1、ADC10控制寄存器1的说明中包含以下内容:

    其中、注释(1)阐明了计时器触发器来自 Timer0_Ax (TA0.0 / TA0.1 / TA0.2)输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的切斯特。

    非常感谢您的努力!

    在我得到您的答案之前、我在实验板上进行了基准测试、并测试了所有可能性、最终获得了您发布的结果。 尽管如此、我还是感谢您付出的时间和努力。

    对于在本论坛中遇到同样问题的人 、我想补充一点、它只适用于计时器 A0 (不适用于其他计时器)、并且仅适用于比较模式(不适用于捕捉)。  与您编写的一个类似的小校正对文档进行了很清楚的说明。

    澄清了定时器触发器来自 Timer0_Ax (TA0.0/ TA0.1/TA0.2 )比较输出

    非常感谢。

    瑞吉斯