This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432P4011
工具/软件:Code Composer Studio
我们有一个板、我们已经设计和构建了10个副本。 6工作正常、4不允许 XDS110仿真器与其连接。 下面是我们原理图的相关部分。
VSYS 为3.4伏。 当我们尝试连接 CCS 10时、我们收到错误...
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)
在获得此误差的电路板上、我注意到 VCORE 测量值为0.6V。 我们已经检查了 CPU 和组件的所有焊接连接、找不到任何缺陷。 CPU 是否有可能已死? 这似乎不太可能出现在我们40%的电路板上。 是否有人看到过类似的问题? 应该更换 CPU?
尊敬的 Mike:
前面有几个 e2e 线程表示此错误可能是由于 USB 端口问题所致。
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/871199
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/737649
这是可能的吗?
Srinivas
从您提供的链接及其提供的链接运行所有方案。 运气差。
已交换 USB 端口和电缆。 运气差。
我的直觉告诉我、它与 VCORE 上的低电压(0.6V)有关。 有什么想法会导致这种情况? 所有电源引脚似乎都具有正确的电压。
如果能有任何关于去哪里看的想法、我们将不胜感激。
尊敬的 Mike:
该电路看起来与 Launchpad 中推荐的电路类似、其值与数据表中建议的值相同。 您还指出、它在10个电路板中的6个电路板上正常工作。
另一个 e2e 线程 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/498002 建议"对于其中一个 JTAG 引脚、电路板上可能存在干焊问题"。 是否要检查它?
Srinivas