器件型号:MSP432P4011
工具/软件:Code Composer Studio
我们有一个板、我们已经设计和构建了10个副本。 6工作正常、4不允许 XDS110仿真器与其连接。 下面是我们原理图的相关部分。
VSYS 为3.4伏。 当我们尝试连接 CCS 10时、我们收到错误...
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)
在获得此误差的电路板上、我注意到 VCORE 测量值为0.6V。 我们已经检查了 CPU 和组件的所有焊接连接、找不到任何缺陷。 CPU 是否有可能已死? 这似乎不太可能出现在我们40%的电路板上。 是否有人看到过类似的问题? 应该更换 CPU?