This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4011:连接 XDS110仿真器时出现错误-261

Guru**** 2036780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945408/ccs-msp432p4011-error--261-when-connecting-xds110-emaultor

器件型号:MSP432P4011

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一个板、我们已经设计和构建了10个副本。  6工作正常、4不允许 XDS110仿真器与其连接。 下面是我们原理图的相关部分。

 VSYS 为3.4伏。  当我们尝试连接 CCS 10时、我们收到错误...

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)

在获得此误差的电路板上、我注意到 VCORE 测量值为0.6V。 我们已经检查了 CPU 和组件的所有焊接连接、找不到任何缺陷。  CPU 是否有可能已死?  这似乎不太可能出现在我们40%的电路板上。  是否有人看到过类似的问题?  应该更换 CPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    前面有几个 e2e 线程表示此错误可能是由于 USB 端口问题所致。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/871199

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/737649 

    这是可能的吗?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您提供的链接及其提供的链接运行所有方案。 运气差。

    已交换 USB 端口和电缆。  运气差。

    我的直觉告诉我、它与 VCORE 上的低电压(0.6V)有关。  有什么想法会导致这种情况?  所有电源引脚似乎都具有正确的电压。

    如果能有任何关于去哪里看的想法、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该电路看起来与 Launchpad 中推荐的电路类似、其值与数据表中建议的值相同。 您还指出、它在10个电路板中的6个电路板上正常工作。  

    另一个 e2e 线程 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/498002 建议"对于其中一个 JTAG 引脚、电路板上可能存在干焊问题"。 是否要检查它?

    Srinivas