您好!
首次打开软件并连接 MSP-GANG 后、系统提示我更新程序员的固件、我接受了这一要求。 没有视觉反馈、所以我等了一段时间、拔下/重新插上编程器、编程器必须已经中断了固件更新过程。 现在 LCD 空白、MSP-Gang 软件无法连接到它。 我只收到以下错误消息:
错误3:API 固件 CRC 错误! 应重新加载 API 固件。
错误322:命令失败或未定义或目标无法访问!
如何在 GANG 编程器中推送正确的固件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
首次打开软件并连接 MSP-GANG 后、系统提示我更新程序员的固件、我接受了这一要求。 没有视觉反馈、所以我等了一段时间、拔下/重新插上编程器、编程器必须已经中断了固件更新过程。 现在 LCD 空白、MSP-Gang 软件无法连接到它。 我只收到以下错误消息:
错误3:API 固件 CRC 错误! 应重新加载 API 固件。
错误322:命令失败或未定义或目标无法访问!
如何在 GANG 编程器中推送正确的固件?
您好、Gary、
1.插入 MSP-GANG (USB、无电源)
2.打开 MSP-GANG 软件
3.连接 COM 端口
4.在软件中获得执行固件升级的提示
5.接受
6.稍等片刻
7.请注意、没有视觉反馈、软件没有响应
8.拔下 MSP-GANG
9.重新插入 MSP-GANG
10.液晶屏空白,错误指示灯亮起,软件报告固件 CRC 错误。
解决了这个问题、谢谢!
在发布之前、我应该对 MSP-GANG 软件进行更多的调查、但由于不断尝试连接到编程器、它没有响应。
祝你度过美好的一天!
Fred