This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:错误3:API 固件 CRC 错误! 应重新加载 API 固件。

Guru**** 2128440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940495/msp-gang-error-3-api-firmware-crc-error-the-api-firmware-should-be-reloaded

器件型号:MSP-GANG

您好!

首次打开软件并连接 MSP-GANG 后、系统提示我更新程序员的固件、我接受了这一要求。 没有视觉反馈、所以我等了一段时间、拔下/重新插上编程器、编程器必须已经中断了固件更新过程。 现在 LCD 空白、MSP-Gang 软件无法连接到它。 我只收到以下错误消息:

错误3:API 固件 CRC 错误! 应重新加载 API 固件。

错误322:命令失败或未定义或目标无法访问!

如何在 GANG 编程器中推送正确的固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供详细步骤来说明如何使用 MSP-GANG? 从中、我也许可以找到一些帮助您的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.插入 MSP-GANG (USB、无电源)

    2.打开 MSP-GANG 软件

    3.连接 COM 端口

    4.在软件中获得执行固件升级的提示

    5.接受

    6.稍等片刻

    7.请注意、没有视觉反馈、软件没有响应

    8.拔下 MSP-GANG

    9.重新插入 MSP-GANG

    10.液晶屏空白,错误指示灯亮起,软件报告固件 CRC 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行步骤10后、是否可以将 MSP-GANG 与 GUI 连接? 如果可以、您可以手动更新 MSP-GANG 固件  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这个问题、谢谢!

    在发布之前、我应该对 MSP-GANG 软件进行更多的调查、但由于不断尝试连接到编程器、它没有响应。

    祝你度过美好的一天!

    Fred