This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用 Timer_A 捕获引脚的频率

Guru**** 2523380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904697/ccs-msp432p401r-capture-the-frequency-of-the-pin-with-timer_a

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我需要捕获 msp432p401r 中引脚的频率。 我在完成代码时需要帮助。  

我已将输入引脚定义为 CCIxA:P10.4。   

您能帮我了解如何读取频率吗? 应该使用中断吗? 我为您带来了一小段代码供您查看。

谢谢

#include "msp.h"


/**
* main.c
*

/ void main (void)
{
WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止看门狗计时器

/********* 定时器_A0 ******** /
NVIC_ClearPendingIRQ (TA0_0_IRQn);//清除任何过时状态
NVIC_EnableIRQ (TA0_0_IRQn);//在中断控制器中启用 TA0_0
Timer_A0->CTL = TIMER_A_CTL_tassel_2 |//选择 SMCLK 作为计时器的源
Timer_A_CTL_ID_3 |//将时钟除以8 (这将为计时器时钟生成6MHz)
Timer_A_CTL_MC_2;//连续模式
Timer_A_CTL_CLR;//清除计时器计数
TA0CTL = TAIE;//Timer_A 中断使能。
TA0CCTL0 = CM_1 + CCIS_0 + CAP;//捕捉模式:上升沿|捕捉/比较输入选择(CCIxA:P10.4)|捕捉模式| 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您期望的频率范围约为多少? 它带来了不同:

    1) 1)为了测量低于5kHz 的频率、捕获通常工作得更好、因为每个捕获对都可以提供非常好的瞬时测量。 两次连续捕获的差值是周期(以定时器节拍为单位)、频率为1/周期。

    2) 2)要测量大于50kHz 的频率、应通过引入 TA0CLK 等信号并对固定周期内的脉冲数进行计数来使用频率计数。 例如、如果您在1ms 内看到5个周期、即5个周期/.001s = 5000Hz。

    3) 3)对于介于之间的频率、两者中的任何一个都可能是可以的。

    示例套件中有一个捕获示例(msp430p401x_ta0_capture)、如下所示:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOqyDJonBtS4QACP3tJVEg__z-lQYNj__LATEST

    我看不到频率计数示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    实际上、信号来自用于测量/控制电机轴角速度的编码器。 因此、信号频率范围介于大约13kHz 至大约160kHz 之间。 在这种情况下、您认为哪些建议会更好?

    谢谢

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您提到的示例 msp430p401x_ta0_capture。 我更改了代码、以研究它是否进入计时器中断处理程序。 为此、我定义了一个变量标志 并将其放置在中断处理程序中。 当中断发生且  TIMER_A0->CCR[0]的值存储在变量  a 中时、该标志被置位。在 while 循环中、首先  检查该标志、如果该标志被置位、代码将打印出来。与 TA0CLK 关联的 PINT 为 P10.4。 我测试了程序。 它不会进入中断

    #include "msp.h"
    
    
    /**
    * main.c
    */
    long long int a=0;
    int flag=0;
    void main (void)
    {
    
    WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止看门狗计时器
    
    /********* 定时器_A0 ******** /
    /***** 中断激活器******* /
    NVIC_ClearPendingIRQ (TA0_0_IRQn);//清除任何过时状态
    NVIC_EnableIRQ (TA0_0_IRQn);//在中断控制器中启用 TA0_0
    /***** Tegister 配置**** /
    //配置 GPIO
    P1->DIR |= BIT0; //将 P1.0设置为输出
    P1->OUT |= BIT0; // P1.0高位
    P2->DIR |= BIT1; //将 P2.1设置为输出
    P2->OUT &=~BIT1; // P2.1高电平
    P10->SEL0 |= BIT4; // TA0.CCI0A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P10->DIR &=~BIT4;
    // Timer0_A0设置
    Timer_A0->CCTL[0]= TIMER_A_CCTLN_CM_1 | //捕获上升沿,
    Timer_A_CCTLN_CCIS_0 |//使用 CCI2A=ACLK、
    Timer_A_CCTLN_CCIE | //启用捕捉中断
    Timer_A_CCTLN_CAP | //启用捕获模式,
    Timer_A_CCTLN_SCS; //同步捕捉
    // Timer0_A0设置
    Timer_A0->CTL = TIMER_A_CTL_tassel_2 |//选择 SMCLK 作为计时器的时钟源
    Timer_A_CTL_MC__Continuous|//在连续模式中启动计时器
    Timer_A_CTL_CLR; //清除 TA0R
    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPONEXIT_MSK;//从 ISR 退出时启用睡眠
    //启用全局中断
    __ENABLE_IRQ();
    while (1)
    {
    if (flag==1)
    {
    flag=0;
    P2->OUT ^= BIT1;
    }
    }
    //
    计时器 A0中断服务例程
    void TA0_N_IRQHandler (void)
    {
    //将 CCR 寄存器值捕获到数组中
    a =定时器_A0->CCR[0];
    flag=1;
    P2->OUT ^= BIT1;
    //清除中断标志
    Timer_A0->CCTL[0]&&~(timer_A_CCTLN_CCIFG);
    }
    

    您是否对该代码的问题来自哪里有任何疑问? 以及如何使用 CCR0中的数字 和 SMCLK 的时钟源(3MHz)/计算 TA0CLK 上的信号频率

    谢谢

    
    

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表(SLAS826G)表6-79、P10.4为 TA3.CCI0A、即连接到 TIMER_A3、而不是 TIMER_A0。

    TA0.CCI0A 在 P7.3上[参考表6-68]。 因此、您可以(a)将输入线移至 P7.3、或(b)将 TIMER_A0更改为 TIMER_A3 (不要忘记 TA3_0_IRQn)、以较容易的为准。

    ------------

    >          SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPONEXIT_Msk;    // Enable sleep on exit from ISR

    删除此行。 一旦你获得一个中断、主程序将永远不会再次运行。

    ------------

    > intflag=0;

    这用于主函数和 ISR 之间的通信、因此请使用:

    > volatile intflag=0;

    ----------

    [编辑:  

    > voidTA0_N_IRQHandler(void)

    This should be 

    > voidTA0_0_IRQHandler(void)

    to match with TA0_0_IRQn. If you switch to TA3, it would be TA3_0_IRQHandler. [Ref TRM (SLAU356I) Sec 19.2.6]

     

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce 的回复。 现在、计时器中断通过向 P7.3提供外部信号来工作。

    现在、我有一个问题、即如何使用这次捕获计算信号的频率。 时钟源为 SMCLK、3MHz。 具体而言、TA0CCR0中的值是否表示两次捕获之间的时间间隔?

    例如、我有两个中断、第一个中断的 CCR0为 25806、第二个中断的 CCR0值为 27301、因此我只需按计算两者之间的时间即可  

     (27301-25806)/(3MHz)=0.4ms。  

    如果您能帮我解决这个问题、我将不胜感激。 我已将代码提交您审核。

    谢谢

    #include "msp.h"
    
    
    /**
    * main.c
    *
    / unsigned int a=0;
    unsigned int b=0;
    volatile int flag=0;
    void main (void)
    {
    
    WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止看门狗计时器
    
    /********* 定时器_A0 ******** /
    /***** 中断激活器******* /
    NVIC_ClearPendingIRQ (TA0_0_IRQn);//清除任何过时状态
    NVIC_EnableIRQ (TA0_0_IRQn);//在中断控制器中启用 TA0_0
    /***** Tegister 配置**** /
    //配置 GPIO
    P1->DIR |= BIT0; //将 P1.0设置为输出
    P1->OUT |= BIT0; // P1.0高位
    P2->DIR |= BIT1; //将 P2.1设置为输出
    P2->OUT &=~BIT1; // P2.1高电平
    P7->SEL0 |= BIT3; // TA0.CCI0A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P3->DIR &=~BIT3;
    P2->SEL0 |= BIT5; // TA0.CCI2A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P2->DIR &=~BIT5;
    P4->SEL0 |= BIT2; //设置为 ACLK 引脚,第二个功能
    P4->DIR |= BIT2;
    //******** Timer0_A0设置******** //
    Timer_A0->CCTL[0]= TIMER_A_CCTLN_CM_1 | //捕获上升沿,
    Timer_A_CCTLN_CCIS_0 |//使用 CCI2A=ACLK、
    Timer_A_CCTLN_CCIE | //启用捕捉中断
    Timer_A_CCTLN_CAP | //启用捕获模式,
    Timer_A_CCTLN_SCS; //同步捕捉
    Timer_A0->CTL = TIMER_A_CTL_tassel_1 |//选择 SMCLK 作为计时器的时钟源
    Timer_A_CTL_MC__Continuous|//在连续模式中启动计时器
    Timer_A_CTL_CLR; //清除 TA0R
    //******** //
    CS->KEY = CS_KEY_VAL; //解锁 CS 模块以进行寄存器访问
    //选择 ACLK = REFO、SMCLK = MCLK = DCO
    CS->CTL1 = CS_CTL1_SERA_2 |
    CS_CTL1_SELS _3 |
    CS_CTL1_SELM_3;
    CS->KEY = 0; //锁定 CS 模块,防止意外访问
    //确保 SLEEPONEXIT 立即生效
    _DSB();
    NVIC->ISER[0]= 1 <<(TA0_N_IRQn)& 31);
    __ENABLE_IRQ();
    __ENABLE_INTERRUPT ();
    //********* //
    while (1)
    {
    if (flag==1)
    {
    flag=0;
    P2->OUT ^= BIT1;
    printf ("b:%d "、b);//timer_A0->CCR[0]/);
    printf ("\n");
    }
    }
    //
    计时器 A0中断服务例程
    void TA0_0_IRQHandler (void)
    {
    //将 CCR 寄存器值捕获到 A 中
    b = TA0CCR0;
    A++;
    flag=1;
    P2->OUT ^= BIT1;
    //清除中断标志
    TA0CCTL0 &=~(CCIFG);
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >(27301-25806)/(3MHz)=0.4ms

    是的。 我的计算器显示(1/0.000498秒/周期)=2006Hz、这就是您的瞬时频率。

    最终计时器(TA0R)将回绕到0。 如果将计数保持为"uint16_t"(我认为这是"unsigned short")、则由于无符号下溢、减法仍然有效。  

    16位计数器的周期有限:6556/3MHz=~21ms、因此频率下限为1/21ms=~45Hz。 下面、TA0R 在捕获之间完全换行、并且您的算术运算会发生分离。 您可以通过应用分频器(TACTL:ID、例如)来减小此下限、以牺牲一定精度为代价增大范围。

    >               NVIC->ISER[0] = 1 << ((TA0_N_IRQn) & 31);

    This looks like a leftover from something else; I think you don't want it. It's effectively NVIC_EnableIRQ(TA0_N_IRQn). 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce!

    到目前为止、为了测量信号的瞬时频率、我需要连续采集两个信号、并测量这两个采集之间的时间间隔。 然后计算频率。 我是否在正确的道路上?

    我已经定义了两个变量 、Capture1、Capture2 来分配连续的捕获。 每当捕获发生时、在 ISR 中、第一次捕获被分配给  Capture1、 第二次捕获分配给  Capture2。 要定义捕获顺序、将检查变量即时信息、并根据其值定义顺序。 分配两个连续捕获后、将分配下一个捕获以计算频率(瞬时= 2)。 此外、如果两次捕获之间发生溢出、变量会递增。 我已经完成了这一操作、但在 while 循环中、不会在 ISR 中打印计算出的频率。 代码似乎永远不会退出 ISR。  

    您是否知道如何使用 main 在最小中断条件下计算频率(因为我需要对三个编码器进行九次捕捉!:)))

    谢谢

    NVIC_ClearPendingIRQ (TA0_0_IRQn);//清除任何过时状态
    NVIC_EnableIRQ (TA0_0_IRQn);//在中断控制器中启用 TA0_0
    /***** Tegister 配置**** /
    //配置 GPIO
    P1->DIR |= BIT0; //将 P1.0设置为输出
    P1->OUT |= BIT0; // P1.0高位
    P2->DIR |= BIT1; //将 P2.1设置为输出
    P2->OUT &=~BIT1; // P2.1高电平
    P7->SEL0 |= BIT3; // TA0.CCI0A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P3->DIR &=~BIT3;
    P2->SEL0 |= BIT5; // TA0.CCI2A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P2->DIR &=~BIT5;
    P4->SEL0 |= BIT2; //设置为 ACLK 引脚,第二个功能
    P4->DIR |= BIT2;
    //******** Timer0_A0设置******** //
    Timer_A0->CCTL[0]= TIMER_A_CCTLN_CM_1 | //捕获上升沿,
    Timer_A_CCTLN_CCIS_0 |//使用 CCI2A=ACLK、
    Timer_A_CCTLN_CCIE | //启用捕捉中断
    Timer_A_CCTLN_CAP | //启用捕获模式,
    Timer_A_CCTLN_SCS; //同步捕捉
    Timer_A0->CTL = TIMER_A_CTL_tassel_2 |//选择 SMCLK 作为计时器的时钟源
    Timer_A_CTL_ID_3 |//ID=8;SMCLK/8=3MHz/8=375kHz
    Timer_A_CTL_MC__Continuous|//在连续模式中启动计时器
    Timer_A_CTL_CLR; //清除 TA0R
    //******** 周期计算******** //
    PULSE_FREQUENCY = 375000;//SMCLK/ID_3;//一个脉冲频率。
    CYCLE = 1/Pulse 频率;//一个脉冲的持续时间。
    //********* //
    CS->KEY = CS_KEY_VAL; //解锁 CS 模块以进行寄存器访问
    //选择 ACLK = REFO、SMCLK = MCLK = DCO
    CS->CTL1 = CS_CTL1_SERA_2 |
    CS_CTL1_SELS _3 |
    CS_CTL1_SELM_3;
    CS->KEY = 0; //锁定 CS 模块,防止意外访问
    //确保 SLEEPONEXIT 立即生效
    _DSB();
    __ENABLE_IRQ();
    __ENABLE_INTERRUPT ();
    //********* //
    while (1)
    {
    IF (定时器_A0->CCTL[0]&COV)
    {overflow++;
    Timer_A0->CCTL[0]&=~COV;}
    printf ("频率:%d "、频率);//打印频率
    }
    }
    //计时器 A0中断服务例程
    void TA0_0_IRQHandler (void)
    {
    如果(瞬时= 0)
    {inste++;
    Capture1=TA0CCR0;
    }
    如果(瞬时= 1)则为其他值
    {
    //将 CCR 寄存器值捕获到 A 中
    Capture2 =溢出*2^16 + TA0CCR0;
    溢出=0;
    Instant ++;
    flag=1;
    }
    其他
    {
    瞬时= 0;
    duration =(Capture2-Capture1)* cycle;
    频率= 1/持续时间
    ;}
    P2->OUT ^= BIT1;
    //清除中断标志
    TA0CCTL0 &=~(CCIFG);
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会得到"frequency:0"、还是根本没有输出?

    频率和周期是如何声明的? 如果它们是整数、请记住(int)(1/integer_greater = 1)=0。

    您提供的频率是多少? 如果它真的是375kHz、请减慢它的速度。 此代码将无法继续。

    ----------

    >       capture2 = overflow*2^16 + TA0CCR0;

    "^" is not the exponentiation operator, it's XOR.

    Also COV indicates an overrun (new capture before you've retrieved the old one), not a timer overflow (0xFFFF->0).

    As long as you stay within the prescribed range (the >45Hz I mentioned before) there's no need to count overflows at all, since uint16_t subtraction does the right thing, even if the counter overflows in between.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的是"频率:0"。 我将变量类型更改为 float、现在它似乎正在工作。

    该周期为1/clock_source。 例如、如果时钟源为 ACLK (32kHz)、则周期(浮点)将为 0.00003125秒。

    duration =(Capture2-Capture1)* cycle;

    IN_FREQUENCY (float)= 1/周期(float);


    具有32kHz 时钟源的经修改的代码如下所示。 现在的问题是电机轴以内容速度旋转、因此编码器应提供固定频率。 有时 IN_FREQUENCY 会提供一个合理的数字、有时它会提供不同于第一次的频率、这毫无意义。 是否有任何问题在哪里以及如何解决问题的想法?

    谢谢

    #include "msp.h"
    
    
    /**
    * main.c
    *
    / unsigned int a=0;
    unsigned int b=0;
    volatile int flag=0;
    unsigned long long volatile int overflow=0;
    unsigned long long volature1=0;
    unsigned long volatile int Capture2=0;
    float cycle=0;
    int Pulse_frequency;
    int inste=0;int futh=0;int frequency;int inste=0;
    int
    define SMCLK 3000000;//SMCLK
    #define ACLK 32000;//ACLK
    #define ID_0 1;
    #define ID_1 2;
    #define ID_2 4;
    #define ID_3 8;
    浮点持续时间;
    浮点 IN_FREQUENCY;
    
    //float 频率;
    void main (void)
    {
    
    WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止看门狗计时器
    
    /********* 定时器_A0 ******** /
    /***** 中断激活器******* /
    NVIC_ClearPendingIRQ (TA0_0_IRQn);//清除任何过时状态
    NVIC_EnableIRQ (TA0_0_IRQn);//在中断控制器中启用 TA0_0
    /***** Tegister 配置**** /
    //配置 GPIO
    P1->DIR |= BIT0; //将 P1.0设置为输出
    P1->OUT |= BIT0; // P1.0高位
    P2->DIR |= BIT1; //将 P2.1设置为输出
    P2->OUT &=~BIT1; // P2.1高电平
    P7->SEL0 |= BIT3; // TA0.CCI0A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P3->DIR &=~BIT3;
    P2->SEL0 |= BIT5; // TA0.CCI2A 输入捕捉引脚、第二个功能
    P2->DIR &=~BIT5;
    P4->SEL0 |= BIT2; //设置为 ACLK 引脚,第二个功能
    P4->DIR |= BIT2;
    //******** Timer0_A0设置******** //
    Timer_A0->CCTL[0]= TIMER_A_CCTLN_CM_1 | //捕获上升沿,
    Timer_A_CCTLN_CCIS_0 |//使用 CCI2A=ACLK、
    Timer_A_CCTLN_CCIE | //启用捕捉中断
    Timer_A_CCTLN_CAP | //启用捕获模式,
    Timer_A_CCTLN_SCS; //同步捕捉
    Timer_A0->CTL = TIMER_A_CTL_tassel_1 |//选择 SMCLK 作为计时器的时钟源
    Timer_A_CTL_ID_0 |//ID=8;SMCLK/8=3MHz/8=375kHz
    Timer_A_CTL_MC__Continuous|//在连续模式中启动计时器
    Timer_A_CTL_CLR; //清除 TA0R
    //******** 周期计算******** //
    // Pulse 频率= 32000;//SMCLK/ID_3;//一个脉冲频率。
    周期= 0.00003125;//一个脉冲的持续时间。
    //********* //
    CS->KEY = CS_KEY_VAL; //解锁 CS 模块以进行寄存器访问
    //选择 ACLK = REFO、SMCLK = MCLK = DCO
    CS->CTL1 = CS_CTL1_SERA_2 |
    CS_CTL1_SELS _3 |
    CS_CTL1_SELM_3;
    CS->KEY = 0; //锁定 CS 模块,防止意外访问
    //确保 SLEEPONEXIT 立即生效
    _DSB();
    __ENABLE_IRQ();
    __ENABLE_INTERRUPT ();
    //********* //
    while (1)
    {
    // if (timer_A0->CCTL[0]和 COV)
    //{overflow++;
    // timer_A0->CCTL[0]&=~COV;}
    如果(flag==1)
    {
    瞬时= 0;
    duration =(Capture2-Capture1)* cycle;
    IN_FREQUENCY = 1/持续时间;
    flag=0;
    //frequency = 1/时长;
    // printf ("频率:%f"、in_frequency);//打印频率
    // printf ("\n");
    }
    }
    //
    计时器 A0中断服务例程
    void TA0_0_IRQHandler (void)
    {
    如果(瞬时= 0)
    {inste++;
    Capture1=TA0CCR0;
    }
    如果(瞬时= 1)则为其他值
    {
    //将 CCR 寄存器值捕获到 A 中
    Capture2 = TA0CCR0;
    //overflow=0;
    瞬时= 0;
    flag=1;
    }
    P2->OUT ^= BIT1;
    //清除中断标志
    TA0CCTL0 &=~(CCIFG);
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    > unsigned longlongvolatileintcapture1=0;
    > unsigned longlongvolatileintcapture2=0;
    这些应声明为"无符号短整型"(uint16_t)、因此算术运算正确无误。 一旦您有了差异、您就可以将其转换为更长的时间。
    > unsigned short latest_difference =(Capture2 - Capture1);
    此外、我建议您在 ISR 中执行减法、并将结果保留在某个位置(如上所示)。 如果 ISR 在 main 的算术过程中进入并更新了 Capture1、您将在稍后时间从先前的时间减去。 引用 latest_difference 将是原子变量、因此不容易受到此影响。
    这些都可能导致您描述的症状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce!

    你猜对了。 我更改了数据类型、现在是预期的。 我还有另外一个问题:

    我想在我的代码中、只要需要、就会启用捕获、并计算出下一个信号的瞬时频率。 然后禁用它。 我该怎么做? 我不需要连续计算信号的频率。 只要调用函数、我就需要拥有它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何原因可以让计时器停止(MC=0)、直到您需要它、然后设置 MC=2并等待"标志"变为1、然后再次停止计时器(MC=0)。

    您可以通过读取几次频率并对其求平均值来获得一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已完全解决!

    谢谢 Bruce!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这个问题已经解决、我将关闭这个线程。  谢谢 Bruce。

    伊斯天