This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918268/msp432p401r-error-connecting-to-the-target-error--261-0x0

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

IDE:CCS

大家好、

每当我尝试调试具有 RGC (64引脚封装)的自定义 MSP432板时、都会出现以下错误-

连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)

此外、我将在 LDO 模式下使用器件。 使用 Launchpad 的调试器通过 SWD (TCK 和 TMS)调试器件。

此致、

Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 LDO 模式的一个问题。 因为 launchpad 使用 DCDC、而我的定制板使用 LDO。

    如何在 syscfg 中从 DCDC 切换到 LDO。 需要进行哪些配置更改?

    此致、

    Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Keshav Aggrarwal">如何在 syscfg 中从 DCDC 切换到 LDO。 需要进行哪些配置更改?[/quot]

    首先、打开您的.syscfg 文件并转至"电源"、然后为"自定义性能级别"选择"4"。 然后、将"活动状态"更改为"LDO"。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回复。 我添加了自定义性能级别并将活动状态更改为 LDO、但仍显示相同的错误。

    此致、

    Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要排除这是否是 syscfg 问题、当您尝试在定制板上对简单的闪烁 LED 代码示例进行编程时会发生什么情况? 您可以在 CCS 的 Resource Explorer 中找到代码示例。 我怀疑这是连接或硬件问题。 既然您有 LaunchPad、它是否起作用? 如果可以、我强烈怀疑硬件问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    它在 Launchpad 上运行得非常完美。 我已经在我们的3个定制板上对其进行了测试。

    我们还验证了这些设计仍然没有成功。

    请找到我们所使用的随附定制电路板连接和我的 syscfg 文件。

    e2e.ti.com/.../empty.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目的目标配置中测试连接时的日志显示 SWD 连接良好。

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
    执行以下命令:
    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
    [结果]

    ---- [打印电路板配置路径名]---------------
    C:\Users\Keshav\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
       ccs930\0\0\BrdDat\testBoard.dat
    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为2019年11月25日。
    库构建时间为'16:55:29'。
    库软件包版本为'8.4.0.00006'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器以进入 SWD 模式。
    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
    此仿真器不会创建复位日志文件。
    ---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----
    此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。
    IDCODE 寄存器的值为0x2ba01477。
    SWD 模式完整性测试成功。
    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP432P401R

    大家好、

    我需要有关定制 MSP432 (64引脚)板问题的紧急帮助。

    e2e.ti.com/.../918268

    请提供任何帮助。

    谢谢、

    Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    我还面临同样的问题、我尝试在直流/直流运行模式下错误地选择软件来调试定制板(在 VSW 下具有 LDO 模式运行连接、而没有电感器)、因为这样我会得到相同的误差。

    这是否可能是问题、我如何解决? 是否有其他方法可以获得稍快一点的分辨率?

    请建议正确的 LDO 配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keshav

    我合并了重复的帖子、还看到您在 这里发布了另一个类似的帖子。 将来、请不要针对同一问题制作重复的主题帖。

    我在论坛上进行了一些搜索 (错误-261 @ 0x0)、我找到了几篇文章、可以帮助您解决 问题。 EnergyTrace、USB 集线器、USB 2.0/3.0兼容性、USB 电缆等多种可能的原因

    CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应(仿真包8.0.27.9)

    CCS/MSP432P401R:错误-261 @ 0x0接收到来自 XDS110的无效响应(JTAG 通信错误)

    CCS/TMS320DM8148:JTAG:IcePick_D_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应

    CCS/AWR1843:从 XDS110接收到无效的响应。 (仿真包8.4.0.00006)

    也许您使用的是不同于 LaunchPad 的 USB 端口来对定制板进行编程、或者您使用的是 USB 集线器。 我还建议从 PC 上断开所有其他目标、每次只连接一个目标。 如果您使用不同的 PC、我建议您使用与 LaunchPad 配合使用的 PC。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回复。 我已经尝试了所有建议,但没有成功。

    尽管我可以根据 vidushi 在这里的评论在 launchpad 中重新生成此错误

    现在、问题似乎与 LDO 配置不正确有关。 请访问上述帖子、了解她是如何重现问题的。

    正在等待您的回复。

    此致、

    Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请浏览 SimpleLink Academy 中的"自定义电源性能等级"部分。 在任务2中、给出了一个有关如何配置.syscfg 以使用 LDO 的示例。 请仔细遵循这些说明。

    您之前提到过、您无法调试定制板。 我假设这意味着您根本无法对它们进行编程、而不仅仅是无法调试。 如果是这种情况、那么不正确的.syscfg 不是问题所在。 默认情况下、器件使用 LDO 加电、因此我怀疑存在硬件问题、例如连接错误或缺失、最终导致此问题。 您是否遵循了数据表中针对每个引脚的建议?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我们已经遵循了数据表中提到的建议。

    尽管我通过私人消息共享了我的电路原理图。 请接受我的邀请。

    正在等待您的回复。

    此致、

    Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    感谢您分享您的原理图。 我仔细看了一下、有几条评论。

    1. 我看不到建议的上拉电阻器(47kOhm)或下拉电容器(1nF)连接到!RST 引脚。 我看到 SWD 连接是通过 J4 (CON8)馈送的、因此可能会为这些灵敏、快速的信号增加大量电容。 这些连接应尽可能短。

      此外、您可能还需要降低 TCK 频率。 要更改这些设置、请选择您的.ccxml 目标配置、并确保连接已设置为德州仪器 XDS110 USB 调试探针。 然后在"高级设置"中、单击"目标配置"、选择"德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针"、然后在"连接属性"下为 TCK 频率设置选择较低的频率(例如5.5MHz 默认频率)。 请务必单击"保存"、然后再继续。

    2. 您是否通过确认 DVCC 和 AVCC 上的3.3V 电压来确认器件已通电? 我看到电源和接地也通过 J4 (CON8)供电、因此也请检查这些连接。

    3. EPAD (引脚0)似乎代表散热焊盘、但未按照数据表中图4-3中脚注 C 的建议连接到 DVSS。 您是否在布局中手动建立了此连接?

    此致、

    James