主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE
IDE:CCS
大家好、
每当我尝试调试具有 RGC (64引脚封装)的自定义 MSP432板时、都会出现以下错误-
连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)
此外、我将在 LDO 模式下使用器件。 使用 Launchpad 的调试器通过 SWD (TCK 和 TMS)调试器件。
此致、
Keshav Aggrarwal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IDE:CCS
大家好、
每当我尝试调试具有 RGC (64引脚封装)的自定义 MSP432板时、都会出现以下错误-
连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)
此外、我将在 LDO 模式下使用器件。 使用 Launchpad 的调试器通过 SWD (TCK 和 TMS)调试器件。
此致、
Keshav Aggrarwal
您好 James、
它在 Launchpad 上运行得非常完美。 我已经在我们的3个定制板上对其进行了测试。
我们还验证了这些设计仍然没有成功。
请找到我们所使用的随附定制电路板连接和我的 syscfg 文件。
在项目的目标配置中测试连接时的日志显示 SWD 连接良好。
器件型号:MSP432P401R
大家好、
我需要有关定制 MSP432 (64引脚)板问题的紧急帮助。
请提供任何帮助。
谢谢、
Keshav Aggrarwal
Keshav Aggrarwal、您好!
我合并了重复的帖子、还看到您在 这里发布了另一个类似的帖子。 将来、请不要针对同一问题制作重复的主题帖。
我在论坛上进行了一些搜索 (错误-261 @ 0x0)、我找到了几篇文章、可以帮助您解决 问题。 EnergyTrace、USB 集线器、USB 2.0/3.0兼容性、USB 电缆等多种可能的原因
CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应(仿真包8.0.27.9)
CCS/MSP432P401R:错误-261 @ 0x0接收到来自 XDS110的无效响应(JTAG 通信错误)
CCS/TMS320DM8148:JTAG:IcePick_D_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应
CCS/AWR1843:从 XDS110接收到无效的响应。 (仿真包8.4.0.00006)
也许您使用的是不同于 LaunchPad 的 USB 端口来对定制板进行编程、或者您使用的是 USB 集线器。 我还建议从 PC 上断开所有其他目标、每次只连接一个目标。 如果您使用不同的 PC、我建议您使用与 LaunchPad 配合使用的 PC。
此致、
James
您好!
请浏览 SimpleLink Academy 中的"自定义电源性能等级"部分。 在任务2中、给出了一个有关如何配置.syscfg 以使用 LDO 的示例。 请仔细遵循这些说明。
您之前提到过、您无法调试定制板。 我假设这意味着您根本无法对它们进行编程、而不仅仅是无法调试。 如果是这种情况、那么不正确的.syscfg 不是问题所在。 默认情况下、器件使用 LDO 加电、因此我怀疑存在硬件问题、例如连接错误或缺失、最终导致此问题。 您是否遵循了数据表中针对每个引脚的建议?
此致、
James
大家好、 James Evans、 我们已经遵循了数据表中提到的建议。
尽管我通过私人消息共享了我的电路原理图。 请接受我的邀请。
正在等待您的回复。
此致、
Keshav Aggrarwal
您好 Keshav、
感谢您分享您的原理图。 我仔细看了一下、有几条评论。
此外、您可能还需要降低 TCK 频率。 要更改这些设置、请选择您的.ccxml 目标配置、并确保连接已设置为德州仪器 XDS110 USB 调试探针。 然后在"高级设置"中、单击"目标配置"、选择"德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针"、然后在"连接属性"下为 TCK 频率设置选择较低的频率(例如5.5MHz 默认频率)。 请务必单击"保存"、然后再继续。
此致、
James