This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:2533 LaunchPad 开箱即用演示未在 GUI Composer 应用中显示数据

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761541/msp-exp430fr2355-2533-launchpad-out-of-the-box-demo-not-displaying-data-in-the-gui-composer-app

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433MSP-EXP430FR2433

我一直在设计使用 MSP430FR2433、最近不得不转向具有更多引脚的器件、因此我订购了2个 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 套件。  开箱即用、我插入了 USB、从 dev.ti.com 运行了 OOB 演示 GUI 应用、使用 GUI 成功编程了器件、并成功连接到115200处的硬件、但这正是我们的成功之处。  我知道固件代码正在2355上执行、因为光传感器功能显然在工作和交互、我可以使用 S2手动更改模式、但 GUI 不显示任何图形数据或响应 GUI 按钮选择。  我已经尝试过 LaunchPad 套件板和版本1.0.0。 和1.0.1、没有区别。   

作为几个参考点、我已经使用 MSP-EXP430FR2433 LaunchPad 套件单元进行了 几个月的开发、但固件(使用 CCS)或 GUI Composer 的 GUI 功能没有真正的问题。  我导入了 CCS 固件和 GUI 项目并测试了目标通信、似乎通过串行接口提供了正确的数据流、但 GUI 上没有显示或交互。  

我缺少一些东西或损坏的东西。  请在此处提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否下载了 GUI Composer Runtime 的最新版本?

    请将鼠标悬停在 GUI 库中 MSP-EXP430FR2355 OOB 演示的"下载"按钮上、查看用于下载操作系统的最新 GUI Composer Runtime 版本的选项。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    谢谢。 我现在正在下载并安装。 它是否无法检查运行时软件包兼容性并提醒用户有问题? BTW、如何检查安装的运行时? GUI Composer About (GUI Composer 关于)似乎未显示它、只是版本2.4.0。 此外、安装程序告诉我我我机器上没有 GUI Composer Runtime、2433 OOB Demo GUI 是如何运行的?

    -Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新-我下载并安装了安装 v6 GUI Composer 运行时的软件包、该软件包允许打包的 OOB 演示 GUI 按预期运行、但只能作为独立应用程序运行。 我认为 Gallery 应用程序应该能够在不进行大量下载和安装的情况下运行。 我一直在使用基于浏览器的 GUI Composer 设计器、并从那里启动应用程序以在浏览器选项卡/窗口中运行;显然、即使在运行时安装之后、这仍然不起作用。

    基于浏览器的"更改"/"Run"周期既快速又简单。 现在、我需要将输出导出到独立应用程序、移动到运行时文件夹、然后运行。 这是否也意味着无法将其推送到 Gallery 以在浏览器窗口/选项卡中运行?

    -Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最后、我能够确认 MSP-EXP430FR2355 OOB 演   示 GUI 在下载建议的运行时间并从库启动或从 GUI Composer 启动到浏览器后按预期运行。

    您能让我更深入地了解您想要实现的目标吗? GUI 现在是否按预期运行?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    正如我在上一次答复中所述:下载和安装 GC v6运行时使 MSP-EXP430FR2533 OOB 演示 GUI 可操作、但仅在独立应用程序中可用。 Gallery 已将应用程序启动到浏览器中,但无法正常运行,浏览器 GUI Composer OOB 应用程序也无法使用“运行”启动。 我已多次重新启动我的计算机和浏览器、没有任何变化。  我已经尝试过几种其他浏览器、没有什么区别; 它们同样不能在浏览器应用程序实例中运行。

    此后、我发现、在 GC 运行时安装结束时自动运行的独立应用程序是它实际运行的唯一时间。  如果我关闭该实例并从 Windows 开始菜单中重新启用独立应用程序、它将不执行任何操作、甚至不会启动。  ...guicomposer\runtimes\gcruntime.v6\MSP-EXP430FR2355_OOB_GUI\launcher.exe 也不执行任何操作。  如果我重新运行安装程序、它将启动独立应用程序的实例并运行。  我已经多次重新运行安装程序、发现这是它运行的唯一方式。  回答您的最后一个问题、否

    为了回答您的另一个问题、我发现 GUI Composer 中用于在浏览器窗口/选项卡中启动应用的"Run"函数非常快速高效。  使用 MSP-EXP430FR2344时、浏览器启动的应用程序操作似乎没有遇到任何严重困难、这是在我安装 GC 运行时之前。  基于浏览器的器件接口 GUI 的前景有很大的吸引力。  我已经返回并检查了2433 GC 应用程序在浏览器窗口中启动和运行、它们仍然正常工作。

    我希望能够在类似控制台的子窗口中显示串行数据流(用于 json 调试)、并在实时 GUI 界面中显示实时模拟输入值和离散输入状态。  我需要从2433转移到另一个 MSP 器件、以获得更多 I/O  我在2155中选择2355作为 Launchpad 进行设计。  此时、由于需要 GUI、我无法利用 OOB 作为硬件或软件原型设计的起点。

    感谢您的想法、见解、评论和指导。  谢谢

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我无法重复您目前遇到的此问题、请帮助我解决以下问题:

    • 使用 dev.ti.com 库时、MSP-EXP430FR2355 OOB GUI 是否未在"函数发生器模式"下输出图形数据?
    • 是否填充了顶部或底部测量图?
    • 您尝试了哪些 Web 浏览器?
    • 您的操作系统是什么?

    您可以尝试以下一些操作:

     >在安装新版本之前完全卸载 GUI Composer 运行时。

    要卸载的文件路径:

    计算机/磁盘/程序文件/德州仪器/guicomposer/Uninstall GUI Composer Runtime  

    >在浏览器中使用 GUI 时关闭所有其他 dev.ti.com 窗口/选项卡。

    >确保选择了正确的输入信号源。

    >确保 GUI 左下角显示"Hardware Connected"(已连接硬件)。

    请告诉我这些方法中的任何一种是否能解决您的问题。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    使用 dev.ti.com 库或从 GUI Composer 运行时、未在"函数发生器模式"中显示图形数据。  

    既不填充顶部图也不填充底部图、也不存在用于更改模式的 GUI 按钮控制。 我必须使用 S2手动进入函数发生器模式。

    在 GC 控制台中看到的 UART 流数据:

    主浏览器为 Firefox Quantum 64.0.2。  以前曾尝试过使用2433的 Chrome、但遇到类似的问题、因此留下来使用 Firefox。  MS Explorer 显示不支持。  Safari 说由于安全连接问题、无法打开 GC。

    操作系统是 Windows 7 Professional SP1。

    运行时6.1中的独立"Launcher.exe"仍然不会启动2355 OOB 应用程序。

    已执行 GC 运行时和 OOB GUI 的完全卸载。  我的安装位置为:C:\Users\Jeff Lynam\guicomposer

    有趣的发展、

    我返回并试用了 Chrome (版本71.0.3578.98)、并从 dev.ti.com 库启动、运行正常。  更新了顶部/底部的两个图、所有控制小工具和按钮均正常工作。 这不需要安装 GC 运行时。  我转到 GUI Composer、尝试"运行"应用程序、并具有大多数功能:填充了顶部图、但底部没有、所有其他小工具控件和按钮似乎都正常工作。  同样、这种情况下未安装 GC 运行时、但仅安装 Chrome;Firefox 仍无法运行2355 OOB。  Chrome 必须自我上次尝试使用后更新。

    我倾向于继续使用 Chrome、因为大多数函数都在工作、并尝试解决底部图形未填充的原因。  我对底图问题有什么看法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我能够重复您的大多数最新问题、但底部图没有响应。

    我是如何解决的:

    • 尝试关闭 dev.ti.com 页面 上除具有活动 GUI 的实例之外的所有实例(选项卡、窗口、浏览器)
    •    从 GUI 编写器启动 并关闭包含 dev.ti.com 实例的其他选项卡、浏览器和窗口后,请再次尝试在2355 OOB GUI 上执行 File->Program Device。

    请告诉我这是否有帮助!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我关闭了 dev.ti.com 的所有实例,File->Program device successful;没有更改,这意味着,底部图仍然没有更新

    我关闭了其他打开的浏览器,即使没有打开 dev.ti.com 的实例,文件->编程设备成功;没有更改。

    我关闭了所有其他应用程序,“文件->编程设备成功”;没有更改。

    我重新启动了 PC、仅打开 Chrome 以启动 GC、然后从 GC 启动2355 OOB GUI、File->成功对设备进行编程;无更改。

    我关闭了 GC 的打开实例,保持打开之前的“运行”已启动2355 OOB GUI,File->Program device successful (文件->程序设备成功);没有更改。

    我关闭了2355 OOB GUI 的"run"启动实例、并从库中启动了2355 OOB GUI;所有这些似乎都正常工作。

    关闭的库启用了2355 OOB GUI 并重新启动了 GC 和"Run" 2355 OOB GUI;未更新底图。

    我可能会重新导入2355 OOB GUI 项目并告知您。

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    感谢您的详细回答。
    请告诉我重新导入项目是否可以解决您的问题。

    如果没有、我建议确认您的终端是否有其他设备/PC 工作、以便我们知道问题是否与您的硬件隔离。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    MSP-EXP430FR2355 OOB GUI 1.0.2版现 已在此处提供。 Firefox 浏览器上的错误以及由于放大/缩小页面而未显示的图形已得到解决。

    这将解决您的问题。 如果没有、请告诉我!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我将2355 OOB 演示 GUI 重新导入 GC 并在 Chrome 中运行、它运行正常、现在更新了底部图形以及所有其他 GUI 功能。  我使用 Firefox 打开了 GC、重新导入的2355 OOB GUI 和底部的图形仍然没有更新;如前所述。  我返回到正常工作的 Chrome OOB 项目、发现目标通信设置意外保存在协议:JSON 中。  我曾定期选择 json 在控制台中显示 UART 流数据、以证明从2355 LaunchPad 板发送的数据、因为 Protocol:Custom 在 Console 窗口中不显示任何内容。  

    我后来在库中发现、Eric Chen 发布了2355_OOB GUI 的版本1.0.2、在 Chrome 之前、我在 Firefox 中尝试了该版本、发现它按预期工作。  我尚未研究需要哪些更改才能使 Firefox 正常工作,但我很高兴已提供修复程序。  发布后、最好将发布说明添加到后续更新中。

    作为参考、我从未重新安装过运行时库、因此我看到的功能是从 dev.ti.com 获得的;我对此很满意。  我知道需要安装 GC 运行时才能独立运行。  此时、我可能会返回来解决 Launcher.exe 无法正常工作的原因。  现在、我有了一些可以让我在代码开发方面取得进展的东西。  

    感谢您的帮助。

    -Jeff