主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433、 MSP-EXP430FR2433
我一直在设计使用 MSP430FR2433、最近不得不转向具有更多引脚的器件、因此我订购了2个 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 套件。 开箱即用、我插入了 USB、从 dev.ti.com 运行了 OOB 演示 GUI 应用、使用 GUI 成功编程了器件、并成功连接到115200处的硬件、但这正是我们的成功之处。 我知道固件代码正在2355上执行、因为光传感器功能显然在工作和交互、我可以使用 S2手动更改模式、但 GUI 不显示任何图形数据或响应 GUI 按钮选择。 我已经尝试过 LaunchPad 套件板和版本1.0.0。 和1.0.1、没有区别。
作为几个参考点、我已经使用 MSP-EXP430FR2433 LaunchPad 套件单元进行了 几个月的开发、但固件(使用 CCS)或 GUI Composer 的 GUI 功能没有真正的问题。 我导入了 CCS 固件和 GUI 项目并测试了目标通信、似乎通过串行接口提供了正确的数据流、但 GUI 上没有显示或交互。
我缺少一些东西或损坏的东西。 请在此处提供帮助。