请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件: ADS1293EVM、 ADS1293
您好!
我正在开发 ADS1293EVM、其中也包含 MSP430F5529。 我的目标是实时采集 ECG 数据。 要理解、我绝对是编程的初学者。
我尝试从"MSP430接口到 ADS1293 代码库"启动 demo3。 它一直停留在这段时间、我不明白为什么。
如果能帮助解决这一问题,我将不胜感激。 您是否知道连接这些器件的任何其他代码。 我将为如何解决沟通问题提供任何灵感。
我也无法显示任何数据。 我也非常感谢您提供有关如何显示这些数据的建议。
谢谢、
Daniel