This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:ADS1293 SPI 接口 MSP430F5529问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/792563/msp430f5529-ads1293-spi-interface-msp430f5529-problem

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: ADS1293EVMADS1293

您好!

我正在开发 ADS1293EVM、其中也包含 MSP430F5529。 我的目标是实时采集 ECG 数据。 要理解、我绝对是编程的初学者。  

我尝试从"MSP430接口到 ADS1293 代码库"启动 demo3。 它一直停留在这段时间、我不明白为什么。  

如果能帮助解决这一问题,我将不胜感激。 您是否知道连接这些器件的任何其他代码。 我将为如何解决沟通问题提供任何灵感。

我也无法显示任何数据。 我也非常感谢您提供有关如何显示这些数据的建议。

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这实在太奇怪了。 您能否使用示波器捕捉波?
    在哪里可以找到"MSP430接口与 ADS1293代码库"?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否解决了该问题?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经解决了这个问题。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我原因吗? 我以前没有遇到过这个问题。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    我再次下载了该库、并按照指南继续操作。 所幸的是、它确实起了作用。 可能是第一次从我加载库时出错。  

    此致、

    Daniel