主题中讨论的其他器件: EVM430-I2040S
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已经使用适用于 EVM MSP430i2040的 EMDC 生成了代码、并且从 CCS 将代码刻录到 EVM 中、但当连接到 GUI (使用 DB-9连接器)时、没有显示任何测量参数?
已使用 EMDC“EVM430-i2040S_SH_1V_1C_50Hz ”中提供的示例代码进行尝试。 但未在 GUI 上显示任何数据。
请帮帮我。
谢谢、
Anuradha。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已经使用适用于 EVM MSP430i2040的 EMDC 生成了代码、并且从 CCS 将代码刻录到 EVM 中、但当连接到 GUI (使用 DB-9连接器)时、没有显示任何测量参数?
已使用 EMDC“EVM430-i2040S_SH_1V_1C_50Hz ”中提供的示例代码进行尝试。 但未在 GUI 上显示任何数据。
请帮帮我。
谢谢、
Anuradha。
器件型号:MSP430I2040
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如何测试 MSP430i2040 EVM 分项计量版本1.2中加载的 EMDC 生成的代码的结果。
它是在 UART 上进行请求基础响应还是在 UART 上发送连续数据输出?
它是否会显示电表质量校准软件上的任何数据?
编程后、EVM 上的 LED 是否应该闪烁?
谢谢、
Anuradha。