This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:在 MSP430I2040上使用 EMDC

Guru**** 2532400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838658/ccs-msp430i2040-using-emdc-on-msp430i2040

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: EVM430-I2040S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已经使用适用于 EVM MSP430i2040的 EMDC 生成了代码、并且从 CCS 将代码刻录到 EVM 中、但当连接到 GUI (使用 DB-9连接器)时、没有显示任何测量参数?

已使用 EMDC“EVM430-i2040S_SH_1V_1C_50Hz ”中提供的示例代码进行尝试。 但未在 GUI 上显示任何数据。

请帮帮我。

谢谢、

Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    您是否能够单步执行代码并进入代码的通信部分? 进入后、您是否看到来自器件的任何通信信号?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为,转储代码并打开模块电源后,它应该会在 GUI 上显示测量数据。

    我在某个地方出错了

    谢谢、

    Anuradha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430I2040

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好!

    如何测试 MSP430i2040 EVM 分项计量版本1.2中加载的 EMDC 生成的代码的结果。

    它是在 UART 上进行请求基础响应还是在 UART 上发送连续数据输出?

    它是否会显示电表质量校准软件上的任何数据?

    编程后、EVM 上的 LED 是否应该闪烁?

    谢谢、

    Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    我继续将您发布的有关 MSP430I2040上 EMDC 的最新线程合并到该线程中、因为它与您在此处请求的支持非常相似。 请尝试在同一主题上保留对同一问题或概念的支持、这样就可以明确地推进到解决方案。 感谢您耐心等待 Mitch 进一步研究这个问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我认为问题源于 RS-232连接。 遗憾的是、DB-9连接器不能用于与 EMDC 通信。 请参阅下图、了解如何将 EVM 连接到 GUI:

    谢谢、

    Mitch