This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已经使用适用于 EVM MSP430i2040的 EMDC 生成了代码、并且从 CCS 将代码刻录到 EVM 中、但当连接到 GUI (使用 DB-9连接器)时、没有显示任何测量参数?
已使用 EMDC“EVM430-i2040S_SH_1V_1C_50Hz ”中提供的示例代码进行尝试。 但未在 GUI 上显示任何数据。
请帮帮我。
谢谢、
Anuradha。
器件型号:MSP430I2040
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如何测试 MSP430i2040 EVM 分项计量版本1.2中加载的 EMDC 生成的代码的结果。
它是在 UART 上进行请求基础响应还是在 UART 上发送连续数据输出?
它是否会显示电表质量校准软件上的任何数据?
编程后、EVM 上的 LED 是否应该闪烁?
谢谢、
Anuradha。
Anuradha、您好!
我继续将您发布的有关 MSP430I2040上 EMDC 的最新线程合并到该线程中、因为它与您在此处请求的支持非常相似。 请尝试在同一主题上保留对同一问题或概念的支持、这样就可以明确地推进到解决方案。 感谢您耐心等待 Mitch 进一步研究这个问题。
此致、
Matt