This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:水深测量

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854524/evm430-fr6043-water-depth-measurements

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: UA741

团队好、我希望在客户申请中获得帮助。 以下是他的询问、希望您能帮助我们。  提前感谢您。

客户查询:

"我使用具有单个200kHz 传感器的 EVMFR6043进行0至5米之间的水深测量。 我已将水演示应用程序加载到 EVM 上、并尝试使用 USS 设计中心进行测量。 但是、我看到它不允许我使用低于772 kHz 的频率。 根据我的理解、该 EVM 适用于小型管道中的流量计量应用、因此无法更远距离地驱动传感器。 我想创建一个外部放大器来连接传感器和 EVM。 这是可能的吗? 此外、EVM 是否支持200kHz 传感器?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    EVM430-FR6043可与200kHz 传感器配合使用。 您只需加载燃气表演示即可。 您可以使用外部放大器为传感器供电。 您只需测量绝对飞行时间即可算出水深、对吧?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错、我只需要测量绝对飞行时间。 我将在引脚和传感器之间使用 UA741运算放大器来提高电压。

    但是、当我将气体演示加载到电路板上时、GUI 无法识别 EVM。

    当我加载水演示时、GUI 将连接到板、但我收到错误 HSPLL 24 HSPLL 检测到 PLL 已解锁。 在读取 O 示波器上的传感器引脚输出时、我看不到电路板上的任何激励电压。

    我遵循了燃气流量计快速入门指南中的硬件配置。 我使用 CCS 对板进行编程。 我甚至尝试通过 MSP Flasher 刷写气体演示二进制文件、但这似乎没有帮助。

    任何帮助都将不胜感激

    谢谢、Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    这很奇怪。 当您将气体演示加载到电路板时、您是否已将传感器连接到电路板? 如果是、请将其删除并重新加载演示、然后重试。 此外、您能否拍摄一张显示您的整个设置的照片?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是因为我没有使用电路板的 E2版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    此红色 EVM 板为 E2版本。 项目看起来不错。 您现在可以加载气体演示吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    气体演示将加载、但 GUI 将无法识别它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您能否检查谐振器 Y3是否生成了任何时钟资源? 您在前面的帖子中说过、当您加载水表演示时、它会报告 HSPLL 解锁问题。 它可能与该谐振器相关。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该如何检查它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用示波器检查时钟资源。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 Analog Discovery 2检查它、但没有信号。 不过、这可能是因为我不使用高阻抗探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有什么方法可以检查该时钟资源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够直接从时钟获取该信号。 它大约为8MHz、这是编程为的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、HSPLL 应该正常。 GUI 仍然无法识别气体演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    气体演示无法识别 EVM。 水演示显示 PLL 已解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在调试随软件库提供的模板项目。 我逐行走过它。

    该程序会在没有错误的情况下完成 USS_configureUltrasonicMeasurement()函数。

    然后进入 USS_verifyHSPLLFrequency(),其中代码值更改为 USS_MESSAGE_CODE_UUPS_POWER_UP_ERROR。

    在调用 CheckCode 后、它进入陷阱循环、程序在该循环中卡住。

    我检查了振荡器、它看起来工作正常、那么导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了问题。 请勿使用模板示例连接 GUI。 请使用应用代码连接 GUI。