主题中讨论的其他器件: UA741
团队好、我希望在客户申请中获得帮助。 以下是他的询问、希望您能帮助我们。 提前感谢您。
客户查询:
"我使用具有单个200kHz 传感器的 EVMFR6043进行0至5米之间的水深测量。 我已将水演示应用程序加载到 EVM 上、并尝试使用 USS 设计中心进行测量。 但是、我看到它不允许我使用低于772 kHz 的频率。 根据我的理解、该 EVM 适用于小型管道中的流量计量应用、因此无法更远距离地驱动传感器。 我想创建一个外部放大器来连接传感器和 EVM。 这是可能的吗? 此外、EVM 是否支持200kHz 传感器?"