Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2033 大家好、
在这种情况下、我必须将 MSP430FR2033电路板热插拔至系统。 对多个 IO (例如 UART Tx RxD 信号)施加的电压有可能大于(DVCC+0.3V)、例如。 在 DVCC 首次丢失或稍后通电时。 根据数据表中的绝对最大额定值表、这可能会损坏器件或损坏存储器。 我验证了。
我的问题是如何防止这种情况发生?