This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:施加到 IO 的电压大于 DVCC+0.3V 时 FRAM 存储器损坏

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854560/msp430fr2033-fram-memory-corruption-when-voltage-applied-to-io-greater-than-dvcc-0-3v

器件型号:MSP430FR2033

大家好、

在这种情况下、我必须将 MSP430FR2033电路板热插拔至系统。 对多个 IO (例如 UART Tx RxD 信号)施加的电压有可能大于(DVCC+0.3V)、例如。 在 DVCC 首次丢失或稍后通电时。 根据数据表中的绝对最大额定值表、这可能会损坏器件或损坏存储器。 我验证了。

我的问题是如何防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    我想说、您应该通过 MSP430器件的外侧来防止这种情况、例如使用外部电路或受控系统工作流程、以确保您遵循 MSP430FR2033数据表的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的建议。

    我注意到、我们最近已将存储器损坏添加到绝对最大额定值中。 我需要一些信息来支持客户。 请告诉我应该联系谁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    用户应确保遵循 绝对最大额定值的参数。 如果您的客户遵循这些参数但仍有任何问题、请告知我您的客户的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    谢谢。 但是、我想对内存损坏案例有更多的想法。

    我可以与谁交谈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    很抱歉、我不知道任何情况。