主题中讨论的其他器件: TIDM-THREEPHASEMETER-F6779、 MSP430F6779A
EVM430-F6779中使用的晶振的器件型号。 它的组件 XT1。
此外、如果可能、 还需要 EVM430-F6779的 BOM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EVM430-F6779中使用的晶振的器件型号。 它的组件 XT1。
此外、如果可能、 还需要 EVM430-F6779的 BOM。
[引用 USER="Bilal.m.Ahmad ]Yesis、我们正在 设计中使用电能测量设计中心(EMDC)。 遵循使用 EMDC 生成的计量代码的原则。[/引述]
很高兴听到这个消息。 感谢您的介绍。
[引用 user="Bilal.m.Ahmad 的说法]我注意到 BOM DCO 中的晶体为 32.7680KHZ、但我相信 EVM 上使用的晶体是25。 kHz。 [/报价]
有趣。 它也应为32.768kHz。 您可以通过输出频率来进行检查、我认为这是 ACLK 引脚。 如果直接使用探头测量晶体、则额外的电容会使测量偏斜。 通过 MCU 路由时钟信号、您可以在不影响电容的情况下测量时钟信号。 希望这对您有所帮助!
此致、
James