This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:EVM430-F6779中使用的晶体的器件型号

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THREEPHASEMETER-F6779, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848792/evm430-f6779-part-number-for-crystal-used-in-evm430-f6779

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件: TIDM-THREEPHASEMETER-F6779MSP430F6779A

EVM430-F6779中使用的晶振的器件型号。 它的组件 XT1。

此外、如果可能、 还需要 EVM430-F6779的 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM430-F6779的 BOM 可在 TIDM-THREEPHASEMETER-F6779产品页面上找到(基本上是使用 EVM430-F6779的参考设计)。 在该页面的底部的"设计文件"部分下可找到 BOM。 然后、在该文档中搜索"XT1"。 此处是器件型号。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您的设计中是否仍在使用电能测量设计中心(EMDC)? 此外、请确保在最终设计中使用 A 版本器件 MSP430F6779A。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、我们在设计中使用电能测量设计中心(EMDC)。 遵循使用 EMDC 生成的计量代码的原则。

    我注意到 BOM DCO 中的晶体为 32.7680KHZ、但我相信 EVM 上使用的晶体为25。 kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Bilal.m.Ahmad ]Yesis、我们正在 设计中使用电能测量设计中心(EMDC)。 遵循使用 EMDC 生成的计量代码的原则。[/引述]

    很高兴听到这个消息。 感谢您的介绍。

    [引用 user="Bilal.m.Ahmad 的说法]我注意到 BOM DCO 中的晶体为 32.7680KHZ、但我相信 EVM 上使用的晶体是25。 kHz。  [/报价]

    有趣。 它也应为32.768kHz。 您可以通过输出频率来进行检查、我认为这是 ACLK 引脚。 如果直接使用探头测量晶体、则额外的电容会使测量偏斜。 通过 MCU 路由时钟信号、您可以在不影响电容的情况下测量时钟信号。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我没有使用 EMV 来立即对其进行双重检查。 但是、如果您看到下面的屏幕截图。 我已经突出显示了 SMCLK 频率。 默认情况下为25、165、824 Hz、与晶体匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    很抱歉造成误解。 是的、正确的是、EMDC GUI 将 MSP430F6779A 的内部 DCO 配置为25.165MHz 运行。 DCO 为系统时钟(SCLK)和主时钟(MCLK)供电。 外部晶振 XT1通常为32.768kHz、用于 ACLK。 该低频晶振可用于低功耗模式、RTC 计时以及内部 DCO 的 FLL 参考时钟。 我希望这更有意义。

    此致、

    James