This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队正在寻求一些支持。
根据我们的客户、UART 在电路板上似乎无法正常工作。 下面是他们执行的详细步骤。
连接步骤":
1) 1)通过提供的 microUSB 电缆将板插入计算机
2) 2)打开 CCStudio
3) 3)构建任何使用 UART 的程序
4) 4)打开串行终端会话
5) 5)运行代码
他们做了什么:
1) 1)连接并在我的 Macbook 上运行它
1A)在端子中使用"cu"-无数据
1C)使用内置在 CCStudio 中的串行终端-无数据
1b)在终端中使用"屏幕"-无数据
2) 2)连接到 Windows 计算机
2a)使用 PuTTY -无数据
2B)使用 CCStudio 终端-无数据
3) 3)与同学交换并连接到计算机的主板为"2"
3a) CCStudio -串行工作正常。 程序无更改。
4) 4) macbook 上使用的交换板
4B) CCStudio 终端工作正常。
希望了解有关如何进行故障排除的更多步骤。
谢谢你。
-Mark
Mark、您好!
有关调试 UART 和其他通信接口的信息、请参阅以下应用手册。
尊敬的 Jace 和 Keith、
根据我的客户、他们 已验证这些故障排除步骤未解决问题。
他们还验证了在相同的 CCS Studio 版本、设置和项目上从同一台计算机上载完全相同的代码在其他电路板(相同型号)上工作、但不在我的电路板上。 他们还尝试过其他运行不同操作系统的计算机并具有相同的结果。
Mark、
此时、检查 UART 通过 USB 连接到反向通道的连接和通道。 如果这是 Launchpad、则确保已填充隔离接头上 UART 的跳线。 它们还可以探测 UART 线路以查看是否正在获取 UART。
尊敬的 Jace:
我来自支持此客户的同一团队。 这是我们讨论的继续。
以下是客户对您的最后一个答案的反馈。
我探测了 UART 反向通道、发现了以下内容:
朋友的板:Rx 和 Tx 都有活动
我的板:只有 Rx 具有活动状态、UART 的 Tx 为静音状态。
此致、
Jonathan
Jonathan、
让他们尝试一下 dev.ti.com 上的一个 UART 示例、进行仔细检查。 如果这不起作用、则通过客户支持为他们提供新的 LaunchPad。
尊敬的 Jace:
美好的一天! 我们的客户已经尝试过 dev.ti.com 上的 UART 示例之一、但运气不好。 感谢您的支持。
此致、
Jonathan