This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:UART 功能

Guru**** 2131060 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165463/msp-exp430fr6989-uart-function

器件型号:MSP-EXP430FR6989
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您好、团队正在寻求一些支持。  

根据我们的客户、UART 在电路板上似乎无法正常工作。 下面是他们执行的详细步骤。

连接步骤":
1) 1)通过提供的 microUSB 电缆将板插入计算机
2) 2)打开 CCStudio
3) 3)构建任何使用 UART 的程序
4) 4)打开串行终端会话
5) 5)运行代码

他们做了什么:
1) 1)连接并在我的 Macbook 上运行它
1A)在端子中使用"cu"-无数据
1C)使用内置在 CCStudio 中的串行终端-无数据
1b)在终端中使用"屏幕"-无数据


2) 2)连接到 Windows 计算机
2a)使用 PuTTY -无数据
2B)使用 CCStudio 终端-无数据


3) 3)与同学交换并连接到计算机的主板为"2"
3a) CCStudio -串行工作正常。 程序无更改。
4) 4) macbook 上使用的交换板
4B) CCStudio 终端工作正常。

希望了解有关如何进行故障排除的更多步骤。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪烁是否正常?

    哪款电路板?

    他们是否更改了任何跳线?

    他们是否设置了正确的串行端口?

    他们是否使用范围进行了检查、以查看是否有数据会通过?

    它们是否正确设置了波特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有关调试 UART 和其他通信接口的信息、请参阅以下应用手册。  

    MSP430上常见 eUSCI 和 USCI 串行通信问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace 和 Keith、  

    根据我的客户、他们 已验证这些故障排除步骤未解决问题。
    他们还验证了在相同的 CCS Studio 版本、设置和项目上从同一台计算机上载完全相同的代码在其他电路板(相同型号)上工作、但不在我的电路板上。 他们还尝试过其他运行不同操作系统的计算机并具有相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    此时、检查 UART 通过 USB 连接到反向通道的连接和通道。 如果这是 Launchpad、则确保已填充隔离接头上 UART 的跳线。 它们还可以探测 UART 线路以查看是否正在获取 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    我来自支持此客户的同一团队。 这是我们讨论的继续。

    以下是客户对您的最后一个答案的反馈。

    我探测了 UART 反向通道、发现了以下内容:

    朋友的板:Rx 和 Tx 都有活动  

    我的板:只有 Rx 具有活动状态、UART 的 Tx 为静音状态。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    让他们尝试一下 dev.ti.com 上的一个 UART 示例、进行仔细检查。 如果这不起作用、则通过客户支持为他们提供新的 LaunchPad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    美好的一天! 我们的客户已经尝试过 dev.ti.com 上的 UART 示例之一、但运气不好。  感谢您的支持。  

    此致、

    Jonathan