This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队正在寻求一些支持。
根据我们的客户、UART 在电路板上似乎无法正常工作。 下面是他们执行的详细步骤。
连接步骤":
1) 1)通过提供的 microUSB 电缆将板插入计算机
2) 2)打开 CCStudio
3) 3)构建任何使用 UART 的程序
4) 4)打开串行终端会话
5) 5)运行代码
他们做了什么:
1) 1)连接并在我的 Macbook 上运行它
1A)在端子中使用"cu"-无数据
1C)使用内置在 CCStudio 中的串行终端-无数据
1b)在终端中使用"屏幕"-无数据
2) 2)连接到 Windows 计算机
2a)使用 PuTTY -无数据
2B)使用 CCStudio 终端-无数据
3) 3)与同学交换并连接到计算机的主板为"2"
3a) CCStudio -串行工作正常。 程序无更改。
4) 4) macbook 上使用的交换板
4B) CCStudio 终端工作正常。
希望了解有关如何进行故障排除的更多步骤。
谢谢你。
-Mark
Mark、您好!
有关调试 UART 和其他通信接口的信息、请参阅以下应用手册。