This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:MSP430F5659 RAM 问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590689/ccs-msp430f5659-msp430f5659-ram-issue

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户询问:

我正在使用 MSP430F5659、我的应用需要 RAM 大于16KB。 这不应该是问题、因为 MSP430F5659具有64KB RAM。 但是,现在我在“内存分配”- Code Composer 的 Windows 中看到两个 RAM:RAM 和 RAM2?
RAM 的大小为16384字节
RAM2的大小为49152字节
????
一旦代码需要大于16KB、就会发出大量警告:类似于"pointer to long" for 16位左右。 这是什么?
我想、MSP430F5659的 RAM 实际容量为64KB?

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查哪个扇区导致警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、您好!

    RAM 的范围为0x2400至0x63FF、而 RAM2的范围为0xF0000至0xFBFFF、由于扇区0和其他3个扇区之间存在差距、命名惯例是不同的。 确保客户的项目属性使用大数据和代码存储器模型来允许访问32位地址空间。  有关 RAM 的更多信息、请参阅用户指南。

    此致、
    Ryan