请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5659 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
客户询问:
我正在使用 MSP430F5659、我的应用需要 RAM 大于16KB。 这不应该是问题、因为 MSP430F5659具有64KB RAM。 但是,现在我在“内存分配”- Code Composer 的 Windows 中看到两个 RAM:RAM 和 RAM2?
RAM 的大小为16384字节
RAM2的大小为49152字节
????
一旦代码需要大于16KB、就会发出大量警告:类似于"pointer to long" for 16位左右。 这是什么?
我想、MSP430F5659的 RAM 实际容量为64KB?
有人能帮我解决这个问题吗?
提前感谢您。
考乌什