This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:我的信号波形是否正常?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589770/msp430f6736-is-my-signal-wave-form-is-ok

器件型号:MSP430F6736

你好。

我有疑问。

当器件上电时、DVcc 信号如下图所示。

SVSh 被使能。

SVSh 导通电压被设定为1.65V (典型值)、SVSh 关断电压被设定为1.74V (典型值)。

低于1.65V 和超过1.74V 的时间仅为1.1毫秒。

是否可能出现意外行为?

(例如 ,SVS 是否可能不工作,因为低于1.65V 和超过1.74V 的时间太短?)

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UchIDA-k、

    如果您的电压下降足够短、则可能会导致意外行为。 这可以通过 SVS 设置和 VCC 上的适当去耦电容器来缓解。

    现在、我们必须回答上述图表是否足够快而导致问题的问题。 根据数据表、该器件可处理的 DVCC 最大上升时间为1000V/s 或1V/ms。 上图未超过此最大值、因此上升部分正常。 此外、SVS 在高性能模式下的传播延迟为12.5us、在正常(默认)模式(典型值)下为100us。 这意味着 SVS 将需要12.5us 或100us (取决于模式)来响应电源的变化。 考虑到以上曲线、SVS 将在正常模式下发出大约0.7ms 的 POR、并且在电压非常接近1.8V 时不会释放器件、这是正常运行所需的最小电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace H:

    感谢你的建议。

    根据器件数据表、SVSh 传播延迟似乎为2.5us 或20us。

    在考虑传播延迟时、我认为 SVS 会在正常模式下发出一个大约0.62ms 的 POR。
    我的理解是否正确?

    此致、

    UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    您可以正确理解、在正常模式下、传播延迟为20us、因此如果 DVcc 在0.60ms 时降至1.65V 以下、则 SVS 将在0.62ms 时发出 POR。

    此致、
    Ryan