你好。
我有疑问。
当器件上电时、DVcc 信号如下图所示。
SVSh 被使能。
SVSh 导通电压被设定为1.65V (典型值)、SVSh 关断电压被设定为1.74V (典型值)。
低于1.65V 和超过1.74V 的时间仅为1.1毫秒。
是否可能出现意外行为?
(例如 ,SVS 是否可能不工作,因为低于1.65V 和超过1.74V 的时间太短?)
此致、
UchIDA-k
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我有疑问。
当器件上电时、DVcc 信号如下图所示。
SVSh 被使能。
SVSh 导通电压被设定为1.65V (典型值)、SVSh 关断电压被设定为1.74V (典型值)。
低于1.65V 和超过1.74V 的时间仅为1.1毫秒。
是否可能出现意外行为?
(例如 ,SVS 是否可能不工作,因为低于1.65V 和超过1.74V 的时间太短?)
此致、
UchIDA-k
您好、UchIDA-k、
如果您的电压下降足够短、则可能会导致意外行为。 这可以通过 SVS 设置和 VCC 上的适当去耦电容器来缓解。
现在、我们必须回答上述图表是否足够快而导致问题的问题。 根据数据表、该器件可处理的 DVCC 最大上升时间为1000V/s 或1V/ms。 上图未超过此最大值、因此上升部分正常。 此外、SVS 在高性能模式下的传播延迟为12.5us、在正常(默认)模式(典型值)下为100us。 这意味着 SVS 将需要12.5us 或100us (取决于模式)来响应电源的变化。 考虑到以上曲线、SVS 将在正常模式下发出大约0.7ms 的 POR、并且在电压非常接近1.8V 时不会释放器件、这是正常运行所需的最小电压。