大家好、团队、
根据用户指南、每个目标的最大电流为50mA、最大阈值高达60mA。 是否可以在3V3下将最大电流进一步增加到65mA、因为目标器件需要这样做?
或者是否可以将 VT0与 VT1连接、EXT0与 VEXT1连接、以使一个目标(用户指南 SLAU358的图5-3所示的终端)的电源电流加倍。
谢谢你。
此致、
尼德胡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
I (通过某种方式)了解在连接所有8个目标器件时限制电流。 8 * 60mA = 480mA 加上主器件所需的一些电流(总计500mA)。 但我不理解、如果连接的器件数量小于8、则将电流限制为60mA。
[引用用户="Needhu Gunasegaran"]不幸的是、外部电源不是一个选项、因为目标器件应该在现场使用、因此不可能使用外部电源。
您能否为 MSP430器件推荐其他替代解决方案或替代编程器?
我的 SBW+(类似闪存器的 MSP-GANG)可以为所有目标器件提供高达1A 的总电流(如果 USB 端口可用)。 但它是完全不同的动物。