This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:增加目标电源电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568010/msp-gang-increasing-target-supply-current

器件型号:MSP-GANG

大家好、团队、

根据用户指南、每个目标的最大电流为50mA、最大阈值高达60mA。 是否可以在3V3下将最大电流进一步增加到65mA、因为目标器件需要这样做?

或者是否可以将 VT0与 VT1连接、EXT0与 VEXT1连接、以使一个目标(用户指南 SLAU358的图5-3所示的终端)的电源电流加倍。  

谢谢你。

此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!  

    我不建议您建立上述连接。 如果您希望超过60mA 的限值、则需要按照 SLAU358的第1.3节中的说明为目标器件提供外部电源。 您需要确保针对外部 VCC 正确设置 JTAG 连接、并且也针对外部电源设置 MSP-GANG 软件。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、


    感谢你的答复。


    遗憾的是、外部电源不是可选的、因为目标器件应在现场使用、因此无法使用外部电源。

    您能否为 MSP430器件推荐其他替代解决方案或替代编程器?

    谢谢、

    尼德胡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I (通过某种方式)了解在连接所有8个目标器件时限制电流。 8 * 60mA = 480mA 加上主器件所需的一些电流(总计500mA)。 但我不理解、如果连接的器件数量小于8、则将电流限制为60mA。

    [引用用户="Needhu Gunasegaran"]不幸的是、外部电源不是一个选项、因为目标器件应该在现场使用、因此不可能使用外部电源。

    您能否为 MSP430器件推荐其他替代解决方案或替代编程器?

    我的 SBW+(类似闪存器的 MSP-GANG)可以为所有目标器件提供高达1A 的总电流(如果 USB 端口可用)。 但它是完全不同的动物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soli、

    感谢你的答复。

    编程器为每个目标提供的最大电流为50mA (最大电流限制阈值为60mA)。 正如您所说、连接8个目标时的总电流限值将为400mA (通过 USB 提供的全部电流为500mA、但 MSP-GANG 采用150mA、因此目标可使用350mA)。

    问题是每个目标的最大可用电流、而不是总体电流限制。

    感谢您的建议、但我正在寻找 TI 的替代解决方案。

    BR、
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Needhu Gunasegaran"]问题是每个目标的最大可用电流,而不是总体电流限制。

    是的、我了解您、也不了解设计人员(Elprotronic/TI)为何这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!  

    您是否考虑使用 MSP-FET? 这些器件可为目标提供高达100mA 的电流。  

    此致、  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Caleb Overbay)]您是否考虑使用 MSP-FET? 这些器件可为目标提供高达100mA 的电流。[/quot]

    为什么限制为100mA? 为什么无法提供300mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的支持。

    BR、
    尼德胡