This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:增加 MSP430FR4133的高电平输出电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566166/ccs-msp430fr4133-increase-high-level-output-voltage-for-msp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

       大家好。

      我使用的是 MSP430FR4133开发套件。

      有人能告诉我如何提高 GIO 引脚的高电平输出电压? 根据数据表、输出电压为2V。 我可以将其增加到至少3.3V 吗?

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压通常与电源电压一致。 只有在输出端消耗高电流才能导致压降。 是否有任何东西连接到该引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis。 我将该引脚设置为输出高电平、并使用万用表测量该引脚、结果为2V。未连接任何引脚。

    还有以下表格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Vlad balu"]我将该引脚设置为输出高电平、并使用万用表测量该引脚、结果为2V。

    此时的电源电压 Vcc 是多少?

    您是否了解 Vcc、VOH 和 IOH 之间的关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchPad 使用3.3V 电源。 因此、引脚没有理由具有任何较低的电压。

    您在 VCC 引脚上测量的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个引脚? 您能否发布代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了随机引脚。 我认为引脚1.6。

    P1DIR |= BIT6; // P1.6输出
    P1OUT |= BIT6; // P1.6高电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还通过写入来禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式

    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; 

    在配置引脚后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就是问题所在。

    我没有插入 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5。 现在、它的输出端具有3.3V 电压。

     再次感谢你。